Sürekli titreşime ve darbeye maruz kalan kara araçlarında EO/IR görüntülemeyi stabilize etmek için gereken tork yoğunluğunu nasıl elde edeceğinizi görün
Elektro-Optik/İnfrared sistemler, azimut ve yükseklik eksenleri arasında mükemmel bir şekilde koordine edilen pürüzsüz, duyarlı hareket gerektirir. Görüntü yakalamak ve sabit tutmak için, hareket sistemleri, ilerleyen kara araçlarının sarsıntıları, uçuş halindeki uçakların türbülansı ve denizde ve hatta uzayda karşılaşılan aşırı koşullar gibi ters kuvvetlere dayanmalı ve karşı tepkilerde bulunmalıdır.
En tutkulu hareket tasarımı. En becerikli mühendislik. Kendinden emin teslimat. 70 yılı aşkın kanıtlanmış havauzay ve savunma deneyimi ile Kollmorgen, herhangi bir EO/IR görevi için güvenebileceğiniz hareket ortağıdır.
Optimize Edilmiş Hareketi İş Başında Deneyimleyin

Talep üzerine Bilgi
Yeni isteğe bağlı eğitim serimiz Focus on Frameless: Creating Stable Motion Platforms for EO/IR ile EO/IR uygulamaları için kararlı hareket platformları sağlamaya yönelik en son teknolojiler ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi edinin.
Bu seri, EO/IR platformları için bir motor seçmek için dört ana hususu ve gereksinimi kapsar: uygun motor boyutunu seçme, form faktörünü optimize etme, cogging ve tork dalgalanmasını ele alma ve motor topolojisini anlama. Ortamın motor seçimini nasıl etkilediğine bakmaktan geleneksel ve slotsuz motor tasarımını anlamaya kadar her video, EO/IR platformları için motor seçimi ve optimizasyon ile ilgili teknolojileri, zorlukları ve seçenekleri inceler.
Görevi Tamamlamak için Hareket
Elektro-optik/İnfrared (EO/IR) Sistemleri kara, hava, deniz ve uzay savunmasında önemli bir rol oynuyor. Her sistem türünün ortak özellikleri vardır, ancak her işletme ortamı kendi benzersiz zorluklarını da beraberinde getirir. Her tasarım göreveinin başarılı olmasına yardımcı olmak için hareket çözümlerini nasıl tasarladığımızı görün.

Elektro-optik ve İnfrared sistemleri için En İyi Ürünler
İlgili kaynaklar
EO/IR Hareket Kontrolü için 5 En Sert Ortam >
Elektro-Optik/Kızılötesi (EO/IR) Sistemler, çok çeşitli uygulamalarda uzun menzilli görsel ve termal görüntüleme sunmak için kullanılır. Genelde uydu, havacılık ve askeri uygulamalarda kullanılan EO/IR sistemlerinde iki ana bileşen vardır: sensörler…
Savunma Sanayi için Kollmorgen Motors: Kanıtlanmış Prosesler, Güvenilir Teslimat >
Pek az proje, bir askeri anlaşmayı kazanmak kadar korkutucu ve karmaşıktır. Program özellikleri, sözleşme yükümlülükleri ve ön tedarik hazırlığı gereksinimleri, sivil üretim dünyasında karşılaşılan her şeyden çok daha zorlayıcıdır. Kazanmak için…
Uzay/Hava ve Savunma Uygulamalarında Gövdesiz Motorları Optimize Ederken Düşünülecek 5 Husus >
Tasarımdan uygulama aşamasına kadar, başarılı bir uzay/hava ve savunma programı için etkin prototip oluşturma, düşük maliyetli üretim ve güvenilir tedarik gerekir. Bu nedenlerden dolayı, mühendisler kullanıma hazır ve uygun maliyetli motorları tercih…