Le macchine di taglio a getto d'acqua, laser e plasma hanno tutte una cosa in comune: i clienti cercano prestazioni di nuova generazione. Quando i produttori acquistano una macchina nuova o aggiornata, si concentrano sulle capacità che consentiranno…
The exoskeleton market is still in its infancy — but evolving quickly and ripe with opportunity. It’s a double-edged sword for OEMs who must identify the most impactful applications and crack the code on full-scale production, which presents a new…
I sistemi missilistici continuano a evolversi per soddisfare esigenze specifiche: dai missili tattici guidati alle armi strategiche a più lungo raggio, ognuna delle quali è progettata per essere lanciata da una particolare piattaforma per raggiungere…
When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.
Come è possibile soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica e rispettare i requisiti normativi,
fornendo al contempo una macchina ad alte prestazioni ed economicamente vantaggiosa?
Scopri come progettare le attrezzature per una pulizia più…
I robot umanoidi promettono di migliorare la vita e il lavoro di milioni di persone. Creare un progetto che svolga compiti con una destrezza simile a quella umana e una resistenza sovrumana, per poi portarlo con successo sul mercato, significa…
La tecnologia di azionamento diretto migliora la qualità di produzione e la produttività delle batterie agli ioni di litio utilizzate nei veicoli elettrici a batteria e in altri prodotti che stanno cambiando il mondo.
Una fase importante della produzione delle batterie agli ioni di litio per i veicoli elettrici è la saldatura a tenuta stagna del tappo superiore del terminale positivo al guscio della batteria. La saldatura laser è la tecnologia ideale per questo…
Il principio riconosciuto secondo cui l'inerzia del motore deve adattarsi all'inerzia di carico non è più pertinente con gli attuali processori più veloci e gli algoritmi di controllo avanzati.
Scopri come Kollmorgen ottimizza le dimensioni, il peso e la densità di potenza delle soluzioni motion per aiutare gli UAV a volare più a lungo e più lontano per un maggiore successo delle missioni.
Quando si dimensionano correttamente i servomotori CA, è importante comunicare nella maniera idonea. Scopri la terminologia critica relativa al dimensionamento che porta a un funzionamento sicuro e affidabile.
Poiché i veicoli elettrici promettono un trasporto più pulito e sostenibile, la necessità di batterie agli ioni di litio affidabili è in aumento. I produttori di batterie sono alla ricerca di modi innovativi per massimizzare la qualità e la velocità…
Il recente lavoro svolto da Kollmorgen, leader globale nella produzione di motori e soluzioni di motion, ha mostrato come sia possibile sincronizzare i componenti nell'ambito del processo flessografico in assenza di trasmissione meccanica utilizzando…
Questo articolo presenta una panoramica delle funzionalità dei motori passo-passo e dei servomotori, da utilizzare come criterio di scelta tra le due tecnologie.
l principio per eccellenza vuole che la combinazione dei migliori componenti per ogni singola funzione del sistema garantisca alla macchina di fornire le massime prestazioni. In alternativa, molti fornitori di sistemi integrati propongono una…
Questo white paper, scritto da Robotics Business Review e Kollmorgen, illustra i vantaggi di un motore frameless, come l'efficienza, la larghezza di banda del sistema e il minor ingombro.