Salta al contenuto principale

Kollmorgen amplia la versatilità di AKD2G con il lancio di nuovi protocolli di comunicazione sincronizzati  >

Il nuovo servoazionamento AKD2G di Kollmorgen è dotato di nuovi protocolli di comunicazione che facilitano l'integrazione con controllori di terze parti, garantendo al contempo prestazioni leader nel settore.

Kollmorgen amplia le prestazioni e la flessibilità della sua serie di servoazionamenti di punta AKD2G con il nuovo drive da 24A  >

I clienti hanno ora la possibilità di ottenere maggiore potenza e controllo in un servoazionamento compatto ad alto amperaggio che offre maggiori possibilità di integrazione per supportare funzionalità di motion complesse in una macchina più…

Kollmorgen amplia la sua linea di prodotti antideflagranti certificati ATEX e IECEx/cETLus per i servomotori ad alta tensione Goldline >

Per le aree pericolose che richiedono l'uso di un motore antideflagrante, la serie Goldline EB di Kollmorgen di servomotori certificati ATEX e certificati IECEx/cETLus include ora il modello Goldline EBH a 480 Vca.

Kollmorgen presenta il servomotore AKMA per soddisfare le esigenze delle applicazioni con lavaggi medio-pesanti >

L'azienda amplia l'apprezzato portafoglio di servomotori AKMTM con un nuovo servomotore a elevate prestazioni che offre durata, facilità di pulizia e versatilità

Kollmorgen lancia l'avanzata serie P8000 con il nuovo azionamento passo-passo P80630-SDN >

RADFORD, VA., 1/24/2023 — Kollmorgen, leader mondiale nei sistemi di motion control, ha annunciato oggi il nuovo azionamento passo-passo P80630-SDN. I clienti possono ora beneficiare di caratteristiche quali fluidità di movimento, precisione e coppia…
Kollmorgen lancia una nuova generazione di servomotori pensati per i robot

Kollmorgen lancia una nuova generazione di servomotori pensati per i robot >

La serie TBM2G, che nasce dopo anni di ricerca, collaudo e feedback dei clienti, offre coppia ad alte prestazioni in un formato elettromagnetico estremamente compatto. Questi motori di prossima generazione assicurano ai robot giunti più leggeri, una…
Kollmorgen NDC, Göteborg

Kollmorgen NDC si trasferisce in una nuova sede a Göteborg >

Kollmorgen NDC si trasferisce in una nuova sede a Göteborg. Il trasferimento si inserisce in un'iniziativa strategica mirata a soddisfare le future richieste di AGV e robot mobili, attraverso l'espansione dell'attività e l'aumento della capacità di…
Maggiori risorse e investimenti nei mercati locali per potenziare i servizi alla clientela

Maggiori risorse e investimenti nei mercati locali per potenziare i servizi alla clientela >

Per offrire un supporto ancora più personalizzato e agile ai clienti della regione EMEAI (Europe, Middle East, Africa, India), Kollmorgen investirà in una nuova organizzazione delle sue attività a partire dal 2021. I clienti nella regione EMEAI…
2G Motion System

Il nuovo 2G Motion System di Kollmorgen dimostra il valore delle soluzioni “motion-centric” e della progettazione basata su servosistemi >

Kollmorgen announces the 2G Motion System, a servo solution based on the latest thinking about single-source, systems-based design. The 2G Motion System was designed specifically to harness the performance capabilities of Kollmorgen’s AKD2G servo…
Kollmorgen AKM2G Low Voltage Servo Motor

In pista con i motori di seconda generazione  >

Dopo il successo del lancio della seconda generazione di servomotori AKM2G, KOLLMORGEN amplia ora la nuova serie per applicazioni a bassa tensione. Lo specialista di tecnologie di servoazionamento e motion control risponde alla crescente domanda di…
 Kollmorgen figura tra le 50 migliori società globali di robotica  nell’elenco RBR50 del 2019 redatto dalla Robotics Business Review

Kollmorgen figura tra le 50 migliori società globali di robotica nell’elenco RBR50 del 2019 redatto dalla Robotics Business Review  >

Kollmorgen è tra le 50 società di robotica più innovative e di successo del 2019 secondo la Robotics Business Review. Per il secondo anno consecutivo il suo nome compare nel prestigioso elenco RBR50. Giunto all’8o anno, l’RBR50 offre un quadro…
Kollmorgen Appoints New EMEA VP/GM

Kollmorgen nomina un nuovo VP/GM EMEA >

Kollmorgen ha annunciato oggi la nomina di Alberto Favalessa, già Managing Director per Italia e Svizzera, a Vice President/General Manager EMEA. L’incarico ha effetto immediato.