Wie nutze ich die AS Option?
- Einzustellende Parameter
STOPMODE 1
(0 default)Wird der Antrieb gesperrt, so schaltet der Regler in den Drehzahlmodus und bremst mit der Rampe DECDIS. Wird die Geschwindigkeit VEL0 unterschritten, so wird die Endstufe gesperrt. ACTFAULT 1
(1 default)Wir ein Fehler generiert, so schaltet der Regler in den Drehzahlmodus und bremst mit der Rampe DECSTOP. Wird die Geschwindigkeit VEL0 unterschritten so wird die Endstufe gesperrt. Ausnahmen sind u.a. Überspannung und Motorphasenfehler, wo mit einer solchen Prozedur mit weiteren Folgen zu rechnen ist. O1MODE 21 High bei aktiver Endstufe / Low bei gesperrter Endstufe EMRTO
(5000 Default)Bremst der Antrieb aus irgendeinem Grunde nicht herunter oder wird die Drehzahl VEL0 nicht unterschritten, wird nach dieser Zeit die Endstufe gesperrt. Eine zu kleine Einstellung führt zu einem ständigen Austrudeln des Motors. Deshalb müssen DECDIS und DECSTOP realistisch sein und EMRGTO muss größer als DECDIS bzw. DECSTOP sein.
- Vorgehensweise: Ausschalten
Disabeln des Antriebs. - Es wird über DECDIS gebremst. Die Endstufe sperrt. Ausgang 1 geht auf Low.
Anlegen von 24V an Eingang AS Emnable.
- Vorgehensweise: Wieder einschalten
24V von AS Enable wegschalten.
Enabeln (HW+SW) und fahren.
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >