Skip to main content

Kollmorgen erweitert die Leistung und Flexibilität seiner Flaggschiff-Servoantriebsserie AKD2G mit dem neuen 24A-Antrieb  >

Kunden haben nun die Möglichkeit, mehr Leistung und Kontrolle in einem kompakten Servoantrieb mit hoher Stromstärke zu erhalten, der erweiterte Integrationsmöglichkeiten bietet, um komplexe Bewegungsfunktionen in einer einfacheren Maschine zu…

Kollmorgen erweitert sein Angebot an zertifizierten explosionsgeschützten Produkten mit dem neuen ATEX- und IECEx/cETLus-Status für Goldline Hochspannungs-Servomotoren >

Für explosionsgefährdete Bereiche, die den Einsatz eines explosionsgeschützten Motors erfordern, umfasst Kollmorgens Goldline EB-Serie von ATEX-zertifizierten und IECEx/cETLus-gelisteten Servomotoren nun auch den 480 Vac Goldline EBH.

Kollmorgen stellt den AKMA-Servomotor vor, der die Anforderungen von Anwendungen mit mittlerer bis starker Washdown-Belastung erfüllt >

Das Unternehmen erweitert sein hoch angesehenes AKMTM-Servomotor-Portfolio um einen neuen Hochleistungs-Servomotor, der sich durch Langlebigkeit, Reinigungsfähigkeit und Vielseitigkeit auszeichnet

Kollmorgen stellt mit dem neuen Stepper Drive P80630-SDN fortschrittliche P8000-Serie vor >

RADFORD, VA., 1/24/2023 — Kollmorgen, ein weltweit führender Anbieter von Antriebssteuerungssystemen, hat heute den neuen Stepper DriveP80630-SDN vorgestellt. Kunden profitieren von Eigenschaften wie Laufruhe, Präzision und Drehmoment über den…
Kollmorgen stellt eine neue Generation robotertauglicher gehäuseloser Servomotoren vor

Kollmorgen stellt eine neue Generation robotertauglicher gehäuseloser Servomotoren vor >

Die TBM2G-Serie ist das Ergebnis mehrjähriger Forschung und Entwicklung, Tests sowie Feedback unserer Kunden und bietet ein High Performance Drehmoment in einem extrem kompakten elektromagnetischen Design. Diese Motoren der nächsten Generation…
Kollmorgen NDC, Göteborg

Kollmorgen NDC bezieht einen neuen Standort in Göteborg >

Kollmorgen NDC bezieht einen neuen Standort in Göteborg. Der Standortwechsel ist Teil einer strategischen Initiative zur Deckung des zukünftigen Bedarfs an FTS und mobilen Robotern durch die Ausweitung des Geschäfts und die Erhöhung der Innovations-…
Kollmorgen Europe GmbH stellt EMEA+ Indien-Strategie für 2021 vor

Kollmorgen Europe GmbH stellt EMEA+ Indien-Strategie für 2021 vor >

Um einen persönlicheren und agileren Support in den EMEAI-Märkten zu ermöglichen, setzt Kollmorgen ab 2021 auf ein neues Geschäftskonzept. Bestands- und Neukunden in den Regionen werden ab jetzt von einem eigenen lokalen Vertriebs-, Support- und…
2G Motion System

Kollmorgens neues 2G Motion System zeigt die Vorteile von Single-Source-Lösungen mit einem systembasiertem Design >

Kollmorgen gibt die Einführung des 2G Motion Systems bekannt, einer Single-Source-Lösung der nächsten Generation. Das 2G Motion System wurde speziell entwickelt, um die Leistungspotenziale des AKD2G Servoverstärkers und AKM2G Servomotors von…
Kollmorgen AKM2G Synchronservomotoren

Motion Solutions auf den Punkt gebracht >

Was nutzt der beste Motor und was der beste Umrichter, wenn es beide zusammen nicht schaffen, ihre Leistung vollständig auf die Straße bringen? Bei der 30sten Auflage der SPS in Nürnberg wurde einmal mehr deutlich, wohin die Reise in der Antriebs-…
Kollmorgen neuer Vertriebspartner Steinlen

Das Typische am Norden >

Das Typische am Norden – das ist die Zurückhaltung. Wenn sich die Steinlen Elektromaschinenbau GmbH selbst als Fachbetrieb für Antriebstechnik bezeichnet, dann steht dahinter eine erfolgreiche Know-how-Schmiede für moderne Motion Control,…
Kollmorgen AKM2G Servomotor Niederspannung

Mit der 2Gen autonom auf die Piste >

Nach dem erfolgreichen Start der zweiten Servomotoren-Generation AKM2G erweitert KOLLMORGEN jetzt die neue Reihe für Anwendungen im Kleinspannungsbereich. Der Spezialist für Servoantriebstechnik und Motion Control reagiert damit auf die steigende…
SPS Kollmorgen Safety in zweiter Generation

Safety in zweiter Generation >

Ratingen, Oktober 2019 – Die SPS Nürnberg steht für KOLLMORGEN im Zeichen kompletter Antriebslösungen, unter anderem für den wachsenden Bedarf in kollaborierenden Robotern und autonomen Transportsystemen. Die Servomotoren der Reihe AKM2G wurden auch…