Skip to main content
press_release | Edelstahlservomotoren: Echte Saubermänner -

Europe

|
|
minute read

Hygiene hat in der Lebensmittelverarbeitung nicht mehr den Stellenwert des alleinigen Innovationstreibers. Vielmehr geht es bei allen Ansprüchen an Sauberkeit und „Food Safety“ in der Maschinenkonzeption vor allem um Modularität, Produktivität, Langlebigkeit und Verfügbarkeit. Daraus folgt für die eingesetzte Technik ein bunter Strauß an Eigenschaften, die KOLLMORGEN in den Edelstahlservomotoren der Reihe AKMH vereint hat. Die Spezialisten für Servoantriebstechnik und Motion Control zeigen ihre Hygieneantriebe während der IFFA vom 4. bis 9. Mai 2019 auf dem Gemeinschaftsstand von Altra (Halle 9.1 / Stand D74).

Hygiene wird erwartet – fragt sich nur, wie intelligent der Anspruch in Maschinen und Produktionsanlagen Berücksichtigung findet. KOLLMORGEN ist es bei den Edelstahlservomotoren der Reihe AKMH gelungen, das saubere Äußere in Einklang zu bringen mit hoher Antriebsperformance, leichter Reinigung und vor allem hoher Verfügbarkeit. Konstruktive Details im Inneren führen zum Beispiel die Verlustwärme effektiv nach außen. Motoren aus Edelstahl haben hier üblicherweise ihre Probleme aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit dieses Werkstoffes. Die bessere Wärmeabfuhr steigert im Praxiseinsatz direkt die Antriebsperformance, da die Synchronservomotoren bei gleicher Baugröße mehr Leistung liefern.

Wärme und Kälte mit rasanten Temperaturwechseln - dazu jede Menge Wasser. Dieses Zusammenspiel bringt gerade in der fleischverarbeitenden Industrie einen weiteren erstzunehmenden Effekt mit sich: Die Bildung von Kondensat im Inneren des Motors. Die Ursache dafür liegt im temperaturbedingten ständigen Druckausgleich, da sich Gase in ihrem Volumen bei Wärme ausdehnen und bei Kälte zusammenziehen. KOLLMORGEN begegnet dieser physikalischen Gesetzmäßigkeit mit einer Entlüftungsfunktion über das Motorkabel. Damit erfolgt der Druckausgleich nicht vor Ort mit der feuchten Luft des fleischverarbeitenden Betriebs, sondern aus der geschützten und wohltemperierten Atmosphäre des Schaltschranks heraus.

Die Hygieneantriebe lassen sich mit Blick auf die Integration in bestehende Automationsstrukturen leicht anpassen – beispielsweise in Form des eingesetzten Rückführungssystems. Damit kann die Auswahl des Motors unabhängig vom vorhandenen Frequenzumrichter erfolgen – ein echter Pluspunkt gerade auch bei der Modernisierung von Bestandsanlagen.

 

ÜBER KOLLMORGEN: Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1916 haben die innovativen Antriebslösungen von Kollmorgen große Ideen verwirklicht, die Welt ein wenig sicherer gemacht und die Lebensqualität der Menschen verbessert. Kollmorgen ermöglicht die kontinuierliche Entwicklung von richtungsweisenden Lösungen, die in Sachen Leistung, Zuverlässigkeit und Bedienerfreundlichkeit unübertroffen sind. Entscheidend hierbei sind erstklassiges Know-how im Bereich Antriebssysteme und -komponenten, branchenführende Qualität und umfassende Fachkenntnis in der Verbindung und Integration von Standard- und maßgefertigten Produkten. Dies bietet Maschinenbauern weltweit einen wichtigen Wettbewerbsvorteil und deren Endkunden das beruhigende Gefühl, sich auf die fertige Applikation jederzeit verlassen zu können. 

© KOLLMORGEN. Redaktionelle Verwendung honorarfrei.

AKMH Edelstahlservomotor

Die Edelstahlmotoren der KOLLMORGEN Reihe AKMH lassen sich perfekt in das Hygienic Design von Maschinen der Fleischverarbeitung integrieren und in Bestandsanlagen nachrüsten.

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr