Ana içeriğe atla

Hijyen Tasarımı Hakkında 10 Yaklaşım >

2008 yılında Amerikan Et Enstitüsü (AMI), gıda işleme ve ambalajlama pazarı için hijyen çözümleri tasarlayan OEM makine üreticilerine yardımcı olacak bir Hijyen Ekipmanı Tasarımı Bilgi Sayfası yayımladı.

Geri Besleme Seçenekleri - Hall Etkisi Cihazı (Bölüm III) >

En basit ve en az pahalı geri besleme cihazları arasında Hall etkisi sensörleri yer alır.  Bunlar, manyetik alanların varlığını tespit eden dijital açma-kapama cihazlarıdır.  Yarı iletken malzemelerden yapılan bu cihazlar dayanıklıdır ve…

Ethernet Ağlarına Giriş >

Temel özellikleri bilmediğinizde Ethernet ağını kurmak can sıkıcı olabilir.  Ağ terimi iki veya daha cihaz arasındaki iletişim bağlantısı olarak tanımlanabilir.  Bu cihazlara örnek olarak Ethernet iletişimini destekleyen…

Geri Besleme - Doğru Tercih Fark Yaratır - Bölüm II >

Bu serinin önceki yazısında, hassas hareket uygulamaları için geri besleme cihazı seçiminin kritik olduğunu ve bu cihazın bulunduğu yerin de önemli olduğunu öğrenmiştik.  Bu yazıda ise, mutlak ve artımlı geri besleme arasındaki…

Harcadığınız Parayla Daha Fazlasını Alın - Yağ ve Gazda Hidroliğe Göre Elektriği Tercih Etme >

Yağ ve gaz uygulamalarında elektrik motorlarının artan kullanım trendini arttıran etmenler, elektrik tahrikli sistemlerin sistem güvenilirliğini ciddi anlamda geliştirmesi, çalışılmayan zamanları azaltması ve sıvı sızıntısının çevreye…

Bu Küçük Bir Adım... 0.9 ya da 1.8 Derece Step Açısı >

Endüstriyel hibrid step motorlarında step açısının 1.8 derece mi yoksa 0.9 derece mi olması gerektiği yıllardır tartışılmaktadır. Günümüzde çoğu step motorda 1.8 derece step açısı vardır, bu da devir başına 200 step anlamına gelir.  

Yeni Gıda Güvenliği Yönetmelikleri:Önleyici Tedbir İncelemesi Genişletildi >

Tüketiciler güvenli gıdalar ister. Resmi makamlar da güvenli gıda tedarik zinciri ve işleme, ambalajlama ve dağıtım süreçleri talep ederler. Müşterilerin gıda güvenliğiyle ilgili beklentilerini karşılamak için var gücümüzle çalışırken, gıda…

Geri Besleme - Doğru Tercih Fark Yaratır - Bölüm I >

Herhangi bir servo sisteminin kritik elemanı geri besleme cihazıdır. Sonuç olarak, servoyu servo yapan şey de budur! İsterseniz, çok basit bir örnekle başlayalım. Diyelim ki bir yay ve okum var. Hedef de 9 metre ileride. Gözlüklerimi de evde unuttum.…

HMI'lar için Alışılmamış Üç Kullanım >

Çoğu makine imalatçısı dokunmatik ekranlı modern HMI'lar hakkında bilgi sahibidir. Eski tip basma butonlu anahtarlar dışında her şeyi değiştirmişlerdir. Yeni sistemlerle birlikte makine imalatçıları makinede devam eden işlemler hakkında çok daha…

Uygulamanızda Servo Motor IP Derecelendirmesini Dikkate Alırken Kullanabileceğiniz 4 İpucu >

IP Derecelendirmesini teknik özelliklere göre ayarlarken nelere dikkat etmeniz gerekir ve hareket ürünlerini belirtirken diğer çevresel etmenler nelerdir? Çeşitli pazarlarda hareket kontrol ürünleri imalatçısı olarak, Kollmorgen'in Uygulama ve…

Başarılı bir Servo Geçişi için 5 İpucu >

Mevcut bir motorun yeni bir servoya geçilmesini ve değiştirilmesini gerektiren çeşitli durumlar vardır. Bu durumlara örnek olarak ürünün eskimesi, maliyet düşürme, teslim süresi sorunları veya yeni bir teknolojiye yükseltme verilebilir. Her…

Neden Lineer Termistör Tercih Edilmelidir? >

Bir motoru hızlı geçiş olayına karşı koruyabilecek hiçbir termik cihaz bulunmadığından, üreticiler, makine tasarımcıları/OEM'ler ve kullanıcılar servo motorun aşırı ısınmaya karşı korunmasında büyük zorluklar yaşamaktadırlar.   Bir tel…