Pular para o conteúdo principal

Com dobradeiras e máquinas de estampagem, os fabricantes podem criar formas precisas e muitas vezes complexas acompanhando os requisitos de produtividade e eficiência. Os sistemas de servo de alta potência, alto torque e baixo consumo de energia da Kollmorgen podem aumentar a velocidade e a otimização do curso em máquinas elétricas e conversões hidráulicas da próxima geração.

Opções personalizadas, máximo controle

Uma máquina compacta e eficiente é uma máquina melhor. Oferecemos uma gama excepcionalmente ampla de motores de alta precisão com opções padrão e personalizadas para acomodar qualquer requisito no espaço mais compacto sem perder amplitude de movimento.

Nossos sistemas de servo oferecem o máximo em controle, com designs rotativos e lineares, além de motores de Direct-Drive que se acoplam diretamente à carga para a máxima precisão. Nossos projetos de motores de passo aprimorados permitem um posicionamento próximo ao servo sem a necessidade de dispositivos de feedback. Pronto para saber mais?

Otimize o design e o volume do backgauge

Um ajuste mais rápido e preciso do backgauge é o segredo para produzir um trabalho de maior qualidade e mais rápido. Se você deseja passar de um processo de backgauge manual para um automatizado ou se tem backgauges complexos multieixo, possibilitamos a integração perfeita com controladores padrão da indústria, bem como controladores personalizados.

Saiba como nosso sistema Motion 2G reduz os requisitos de espaço e volume em 20% sem afetar o desempenho.

Melhore o desempenho sem reprojetar sua máquina

Com novas tecnologias entrando no mercado de conformação de metais, os engenheiros devem encontrar novas maneiras de melhorar o desempenho e prolongar os ciclos de vida. Isso pode ser particularmente desafiador para equipes de engenharia enxutas com recursos limitados. Esteja você atualizando ou remodelando completamente uma máquina, o desempenho depende da seleção dos componentes certos. Este informe técnico orienta você quanto a todas as opções e como elas interagem para que você possa melhorar o desempenho sem um reprojeto completo.

Conte com suporte confiável

Esteja você atualizando seus recursos de máquina de estampagem ou dobradeira ou iniciando um projeto totalmente novo, seu sistema de motion deve ser projetado para se adequar à sua máquina, e não o contrário. Veja como as ferramentas de desenvolvimento da Kollmorgen podem facilitar esse processo para você.

Principais produtos para estampagem e dobradeiras

Motor de passo

Motores de passo >

Nossos motores de passo de alto desempenho, sem escovas e sem manutenção, proporcionam um controle de motion preciso e extremamente econômico.
CDDR_DDL Medium

Motores lineares e rotativos Direct Drive >

A Kollmorgen é pioneira no desenvolvimento da tecnologia direct drive e hoje oferece a mais ampla linha de motores direct drive do setor.
Motores sem carcaça da Kollmorgen

Motores sem carcaça >

Conheça a gama de motores sem carcaça da Kollmorgen, projetados para fácil integração em sua aplicação e para melhorar o desempenho, a eficiência e a confiabilidade das soluções de movimento.
Série KBM sem carcaça

Série KBM sem carcaça >

A série KBM oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente em seu projeto mecânico. Uma grande variedade de motores padrão e modificações econômicas garantem um ajuste perfeito.

2G System

Sistema de movimentação 2G >

A Kollmorgen apresenta a nova geração de movimentação para máquinas mais ambiciosas desenvolvidas através de uma engenharia mais competente e confiante. O sistema de movimentação 2G da Kollmorgen explora todo o potencial de desempenho dos nossos servomotores AKM2G de ponta e dos drives AKD2G perfeitamente combinados, com design para proporcionar controle e densidade de poder inigualáveis. O resultado é o aprimoramento significativo de torque, da capacidade de resposta e das funções de movimentação segura em um formato compacto que permite fácil instalação e flexibilidade total.

Recursos Relacionados

APLICAÇÕES DE CORTE E CONFORMAÇÃO DE MATERIAIS A vantagem da Kollmorgen

Aplicações de Corte e Conformação de Materiais >

Os processos avançados de corte e conformação de materiais são definidos pela qualidade, repetibilidade e rendimento. Esses requisitos estabelecem demandas únicas sobre o desempenho dos sistemas de Motion que controlam máquinas de corte, dobra,…