Pular para o conteúdo principal

A resolução da imagem depende da capacidade de obter um grande número de cortes finos com o mínimo de movimento indesejado, seja da máquina ou do paciente. Mais cortes por rotação também permite a captura completa da região de interesse mais rapidamente, com menos risco de movimentação do paciente, o que pode exigir uma nova tomada e expor o paciente a uma dose excessiva de radiação.

Podemos ajudá-lo a produzir e fornecer sistemas de imagens médicas para atender a essas metas com velocidade, precisão e qualidade superiores. E podemos fornecer os motores, drives e suporte técnico avançados de que você precisa para ter sucesso, em qualquer lugar do mundo. Projete o excepcional com a Kollmorgen

Design mais ambicioso para a imagiologia precisa

Os avanços nos sistemas de imagiologia médica permitem a captura de 640 ou mais cortes, exigindo controle e posicionamento precisos do pórtico do gerador de imagens e da mesa do paciente em altas velocidades.

A avançada tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen é otimizada para essas altas velocidades, sem complexidade de transmissão, conformidade ou folga. E nossas malhas de controle líderes de mercado e filtros de software exclusivos permitem a aceleração e o posicionamento mais precisos, praticamente sem ultrapassagem ou tempo de acomodação.

Assim, sua máquina pode capturar mais cortes, mais rapidamente, com a mais alta resolução e qualidade de imagem.

Loading...

Soluções de imagiologia médica mais eficazes

A Kollmorgen oferece a mais ampla gama de produtos padrão e facilmente modificados do setor, projetados para integração direta com os principais sistemas de controle e drives. Oferecemos servomotores com potência, torque e velocidade para mover enormes pórticos de tomografia computadorizada. E oferecemos inovações, como designs de cabo único e combinações de motor e drive perfeitamente combinadas para simplificar o design e a construção de suas máquinas de diagnóstico por imagem.

Também fornecemos a experiência em Motion necessária para obter o ajuste e o desempenho ideais para sua aplicação. Nossos engenheiros seniores têm décadas de experiência ajudando empresas de diagnóstico por imagem a impulsionar avanços contínuos em recursos de imagiologia médica. Se você precisa de experiência para projetar um novo sistema de imagiologia médica ou uma atualização de Motion para sistemas existentes, a Kollmorgen oferece inovação.

Design para uma melhor experiência

Motion para todas as modalidades

CO-PROJETE MOVIMENTAÇÃO MÉDICA SUPERIOR EM 5 PASSOS SIMPLES

Suporte para entrega segura, em qualquer lugar

Com nossa pegada global, experiência regulatória regional, suporte de aplicação local, cadeia de suprimentos sustentável e legado comprovado em assistência médica, você pode contar com o desempenho da Kollmorgen em todos os lugares em que comercializar seu sistema de imagiologia médica. Oferecemos qualidade consistente, fornecimento confiável e suporte especializado sempre, em qualquer lugar, durante a vida útil do seu projeto.

CONSULTE A VISÃO GERAL DE NOSSO PROCESSO E ENTREGA

LEIA O ESTUDO DE CASO DE WUHAN

Principais produtos para sistemas de imagiologia médica

AKM2G Servomotor

Servo Motor AKM2G  >

O AKM2G representa a última evolução da família de motores AKM, que lidera a indústria. Com aumentos significativos de torque nos mesmos tamanhos de motor, os fabricantes podem atingir um aumento expressivo de performance sem mudar padrões de montagem ou usar mais espaço de máquina.

AKD2G Servo Drive

Servo Drive AKD2G  >

Nascido de uma valiosa herança vinda do AKD, o AKD2G é a mais recente tecnologia de servodrive que acrescenta:

  • Tecnologia de eixo duplo para economia de espaço
  • Opções de segurança funcional integradas via SafeMotion Monitor (incluindo FSoE)
  • Monitor gráfico a cores
  • Otimizado para alimentação e feedback em cabo único
Imagem média da série TBM

Série TBM sem carcaça >

Nossa série TBM fornece motores sem carcaça de Direct-Drive projetados para serem incorporados diretamente na estrutura mecânica de seus sistemas, minimizando peso, tamanho e inércia sem sacrificar o desempenho.

Motores de passo de alto torque POWERMAX II® M e P – Kollmorgen

POWERMAX II® Séries M e P >

A série POWERMAX II® M e P são motores de passo NEMA 23 com caixa octogonal e estão disponíveis em configurações comprimentos de rotor de dois, um e meio rotor. Essas unidades oferecem uma ampla variedade de opções padrão e modificações de co-engenharia acessíveis, sem sacrificar a escalabilidade e o tempo de execução.

Série KBM sem carcaça

Série KBM sem carcaça >

A série KBM oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente em seu projeto mecânico. Uma grande variedade de motores padrão e modificações econômicas garantem um ajuste perfeito.

Motores Lineares de Acionamento Direto

Motores Lineares Direct Drive >

Ao usar os motores lineares direct drive da Kollmorgen, sua máquina pode ser mais simples, mais rápida, mais precisa e mais confiável. Combine seu motor ironless, low profile ou ironcore linear com um servodrive AKD ou AKD2G de densidade de potência líder do setor.

Recursos Relacionados

Diagnóstico por imagem:  Motion de todas as modalidades

Diagnostic Imaging: Motion for Every Modality >

Envelhecimento da população, crescente carga de doença, desenvolvimento contínuo de novas aplicações clínicas e avanços globais nos padrões de prevenção de doenças, detecção precoce, diagnóstico e tratamento. Para todos esses e outros…
Construa uma Melhor Experiência do Paciente em seu Dispositivo de Imagem

Construa uma Melhor Experiência do Paciente em seu Dispositivo de Imagem >

Todos os departamentos de radiologia querem oferecer diagnósticos de alta qualidade para apoiar o atendimento de excelência ao paciente. Os resultados do tratamento são obviamente a consideração mais importante, mas a experiência do paciente engloba…