Salta al contenuto principale

La risoluzione delle immagini dipende dalla capacità di attuare un elevato numero di sezioni sottili con minimi movimenti involontari, della macchina o del paziente che siano. Un maggior numero di sezioni per rotazione consente anche di catturare completamente la regione di interesse più rapidamente, con ridotto rischio di movimento da parte del paziente, cosa che potrebbe richiedere di ripetere la procedura e di esporre la persona da esaminare a una dose eccessiva di radiazioni.

Possiamo aiutarti a produrre e offrire sistemi di imaging medico nell'ottica di conseguire questi obiettivi con più rapidità, più precisione e più qualità. Inoltre, possiamo fornire i motori avanzati, gli azionamenti e l'assistenza tecnica necessari a garantirti la riuscita, ovunque nel mondo. Progetta l'eccezionale con Kollmorgen

Progettazione più ambiziosa per precisione di imaging

I progressi compiuti nei sistemi di imaging medico consentono di acquisire 640 sezioni o più, richiedendo posizionamento e controllo precisi del portale di imaging e del lettino per pazienti a velocità elevate.

La tecnologia nel settore degli azionamenti diretti avanzati di Kollmorgen è ottimizzata per soddisfare queste esigenze di velocità elevate, senza alcuna complessità di trasmissione, conformità o gioco. E i nostri anelli di asservimento leader nel settore nonché i filtri software assolutamente ineguagliabili garantiscono la massima precisione di accelerazione e posizionamento, praticamente in assenza di overshooting o tempi di impostazione.

Così la tua macchina può acquisire più sezioni, più rapidamente e con la migliore risoluzione e la massima qualità dell'immagine.

Loading...

Soluzioni di imaging in campo medico più affidabili

Kollmorgen fornisce la più ampia gamma di prodotti standard e articoli modificati facilmente, progettati per essere integrati direttamente con i principali azionamenti e sistemi di controllo. Offriamo servomotori con potenza, coppia e velocità per spostare portali TC massicci. E proponiamo innovazioni come progetti a cavo singolo e combinazioni azionamento-motore elaborate in modo ottimale, nell'ottica di semplificare la progettazione e la costruzione dei macchinari di imaging diagnostico.

Forniamo anche l'esperienza di motion necessaria per ottenere l'adattamento al movimento e le prestazioni ideali per la tua applicazione. I nostri tecnici senior hanno decenni di esperienza durante i quali hanno affiancato le società di imaging diagnostica, sostenendole nel promuovere progressi continui nelle capacità di imaging medica. Che tu abbia bisogno di esperienza per la progettazione di un nuovo sistema di imaging medico o di un aggiornamento del motion per sistemi esistenti, Kollmorgen ti offre l'innovazione.

Progettazione per un'esperienza migliore

Motion per ogni modalità

Progettazione condivisa per motion di livello superiore in ambito medico in 5 semplici passaggi

Supporto per la consegna sicura, ovunque

Con la nostra presenza globale, la competenza normativa a livello regionale, il supporto delle applicazioni locali, la catena di approvvigionamento sostenibile e un comprovato know-how nel settore sanitario, Kollmorgen ti garantisce prestazioni ovunque tu commercializzi il tuo sistema di imaging in campo medico. Proponiamo qualità costante, fornitura affidabile e assistenza competente sempre, ovunque, per tutta la durata del tuo progetto.

GUARDA LA PANORAMICA SUL NOSTRO PROCESSO E SULLA CONSEGNA

LEGGI IL CASO STUDIO DI WUHAN

Prodotti di massima qualità per imaging in campo medico

AKM2G Servomotor

Servomotore AKM2G >

AKM2G rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia di motori AKM, leader nel settore. Con significativi incrementi della coppia nella stessa misura dei motori, gli OEM possono migliorare la performance in modo sostanziale senza cambiare il montaggio del motore o dover usare più spazio per la macchina.

AKD2G

Servoazionamento AKD2G >

Nata dalla ricca tradizione AKD, AKD2G è la più recente tecnologia per servoazionamenti, che aggiunge:

  • Tecnologia a doppio asse per ingombro ulteriormente ridotto
  • Opzioni sulla sicurezza funzionale: integrate tramite SafeMotion Monitor (comprendente FSoE)
  • Display grafico a colori
  • Ottimizzato per retroazione e alimentazione a cavo singolo
Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.

Motori passo-passo a coppia elevata POWERMAX II® M e P - Kollmorgen

Serie POWERMAX M e P >

Le serie POWERMAX II® M e P propongono motori passo-passo NEMA 23 con alloggiamento ottagonale, disponibili in configurazioni a mezzo statore, a statore singolo e a due statori. Queste unità offrono un'ampia gamma di opzioni standard e varianti co-progettate a basso costo, pur senza sacrificare scalabilità e tempi di consegna.

Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Motori lineari ad azionamento diretto

Motori lineari ad azionamento diretto  >

Utilizzando i motori lineari ad azionamento diretto DDL di Kollmorgen, la tua macchina può essere più semplice, più veloce, più precisa e affidabile. Abbina il tuo motore lineare ironless, a basso profilo o ironcore con un servoazionamento AKD o AKD2G per una densità di potenza leader nel settore.

Altre Risorse

Imaging diagnostico:  motion per ogni modalità

Imaging diagnostico: motion per ogni modalità >

Aumento dell'età media della popolazione, crescente impatto delle patologie, sviluppo continuo di nuove applicazioni cliniche e progressi globali negli standard di prevenzione delle malattie, identificazione precoce, diagnosi e trattamento. Per tutti…
Integra nel tuo Dispositivo di Imaging un'Esperienza Migliore per i Pazienti

Integra nel tuo Dispositivo di Imaging un'Esperienza Migliore per i Pazienti >

Tutti i reparti di radiologia desiderano fornire diagnosi di altissima qualità per garantire ai pazienti una terapia del massimo livello. I risultati ottenuti sono naturalmente l'aspetto più importante, ma l'esperienza dei pazienti include molto di…