Skip to main content
Anwenderberichte | 2 Minuten Lesezeit

MULTI-SECTOR: TRANSPORTEINHEITEN MIT LINEARMOTOREN MIT DIREKTANTRIEB

Absolut Hochwertige „Direct Drive“-Einheiten

Linearmotoren von KOLLMORGEN in von Mondial hergestellten Linear-einheiten

Sitz der Büros von Mondial SpaMaschinenanlagen unterschiedlichster Industriesektoren profitieren von den Leistungen und Sicherheitsstandards, von Kompaktheit und Präzision der durch KOLLMORGEN-Linearmotoren angetriebenen Positioniereinheiten.

Die Linearmotor-Module von Mondial, auf dem Markt seit langem bekannt, sind heute dank der kompakten und sicheren KOLLMORGEN-Produkte noch effizienter – mit hohen Qualitätsstandards, platzsparenden Abmessungen und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

 

Mondial LogoMondial S.p.A. ist eines der wichtigsten Unternehmen im Sektor der Kraftübertragung. Es repräsentiert seit über 50 Jahren führende ausländische Gesellschaften, plant und realisiert eine große Bandbreite an Spezialprodukten, die in der Lage sind, Lösungen für die verschiedensten Bedürfnisse in vielen Industriebereichen anzubieten. Mondial ist Muttergesellschaft einer Reihe von Gesellschaften, die auf Planung und Herstellung von speziellen Lagern spezialisiert sind, mit besonderem Augenmerk auf Lager für verschiedene industrielle Anwendungen. Ausgestattet mit einem eigenen technischen Büro – einer Besonderheit unter den Vertriebsgesellschaften – arbeitet die Mondial-Gruppe eng mit ihren Kunden zusammen, um mittels Kosten-Nutzen-Optimierung die jeweils richtige Lösung für deren Anforderungen zu finden.

Mai 2014: Bei der Firma Mondial ergibt sich der Bedarf, die Angebotspalette ihrer eigenen, von Linearmotoren angetriebenen Module auf den neuesten Stand zu bringen und zu erweitern und deren Design und Produktleistungen zu verbessern, um ihrer Kundschaft eine neu gestaltete Bandbreite an Komponenten anbieten zu können, die sowohl den Entwicklungstrends des Markts als auch den eigenen Qualitätsstandards entsprechen. Die bessere Performance des Produkts soll mit der Wirtschaftlichkeit der vorgeschlagenen Lösung einhergehen: Das wäre der Schlüssel zum Erfolg.

Die Mailänder Gesellschaft macht sich auf die Suche nach einem auf dem Markt bekannten Partner für eine syn-erge¬ti¬sche Zusammenarbeit. Sie trifft auf die Firma KOLLMORGEN, die bestätigt, dass sie daran interessiert ist, mit einem führenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, das zur Realisierung kompletter Lösungen in der Lage ist. Daraus entsteht eine erfolgreiche Partnerschaft: Beide Player sehen darin die Möglichkeit, ihre Präsenz und Wettbewerbsfähigkeit auf dem italienischen Markt zu stärken, wo Anfang 2017 die erste Anwendung eingeführt wird, die aus Mondial-Lineareinheiten mit KOLLMORGEN-Linearmotoren besteht.

„Der Beginn dieser Zusammenarbeit war für uns sehr anregend,“ erzählt Angelo Trombetta, Direct Drives and Mechanical Transmission, von Kollmorgen Italien, der das Projekt von Anfang an begleitet hat. „Wir haben gut mit dem Team von Mondial zusammengearbeitet; der gegenseitige Austausch war für alle nützlich und sinnvoll. Ausgehend von diesem Projekt wollen wir neue Herausforderungen miteinander angehen und dabei die Wertschöpfung einbringen, die uns auszeichnet.“

Komplette lineare Bewegungen mit hoher Leistung

Kollmorgen Mondial Linearmotor Die Firma Mondial verwendet KOLLMORGEN-Motoren in ihren linearen Bewegungssystemen, die eine der voll-ständigsten Bandbreiten an „Direct Drive”-Linearmodulen, also solchen mit Direktantrieb, auf dem italienischen Markt bieten. Die Vorteile von Direktantrieben liegen auf der Hand: Höchstleistung, Gesamtanlageneffektivität (OEE, Overall Equipment Efficiency), kein Leistungsabfall im Laufe der Zeit – auf diese Weise wird höchsteffiziente Kraftübertragung garantiert. Die direkte Kopplung eines Linearmotors an die Last ermöglicht es außerdem, auf mechanische Übertragungskomponenten, Kugelgewindetriebe, Zahnstangen, Riemen u.a. zu verzichten, verhindert mechanisches Spiel und ermöglicht steifere Antriebssysteme welches sich wiederum positiv auf die Produktivität auswirkt.

Die realisierten Lineareinheiten sind daher geeignet zum Einsatz in Maschinen der verschiedensten Sektoren, wie z.B. Druck, Verpackung, Pressen, Anlagen zur Verformung von Plastik, Werkzeugmaschinen, Handling, Laserschneider, Messtechnik und Prüftechnik, Schleifen, Montage, Textil, Simulatoren etc.

Transport- und Positioniereinheit MLM7 N

Kollmorgen Mondial Transporteinheit MLM7 NHohe dynamische Leistungen, bemerkenswerte Trag¬fähigkeit und Präzision sind die Grundmerkmale, die die neue, von Mondial verwirklichte Serie MLM7 N auszeichnen. Es handelt sich um eine komplette Transport- und Positioniereinheit, die bei der linearen Bewegung in Präzisionsapplikationen eine wesentliche Funktion hat. Die Basiskomponente besteht aus stranggepresstem Aluminium mit hoher Widerstands¬fähigkeit und ist als selbsttragendes Element verwendbar, dessen Profil entworfen wurde, um verschiedene Typen von Linearmotoren damit herzustellen. Es ermöglicht überdies hohe Schubkräfte bei gleichbleibend flüssigem Lauf. Das von Mondial ausgearbeitete Lieferprogramm ist so aufgebaut, dass jegliche Applikationsanforderung in Bezug auf Geschwindigkeit, Präzisionspositionierung, Tragfähigkeit usw. erfüllt werden kann.

Zum Schutz vor Verschmutzung sind die Grundversionen der Linearführungen mit Kugelumlauf mit Kontaktabstreifern bzw. Dichtungen ausgestattet. Die Magnete der Linearmotoren sind indessen zum Schutz mit Edelstahlblechen abgedeckt. Wenn die Anwendung es erfordert, kann das Modul MLM7 außerdem mit einem Faltenbalg aus PVC ausgestattet werden. Auf Anfrage entwickelt und realisiert Mondial spezifische Schutzvorrichtungen für besondere Sicherheits¬an¬forderungen oder Arbeitsumgebungen. Die Wartung ist bei dieser neuen Produktserie auf ein Minimum reduziert: In den verschiedenen Versionen ist eine Schmiervorrichtung für alle Führungskomponenten in¬tegriert; wobei bei den Linearmotoren bereits eine Schmiervorrichtungen in die Führungswagen integriert sind. Die Mondial-Linearsysteme können außerdem mit induktiven, magnetischen und optischen Linearencodern ausgerüstet werden.

„Die Komponenten der Marke KOLLMORGEN bieten die richtige Lösung für unsere Konstruktionsanforderungen, wobei die Leistungsmerkmale unserer Produkte erhalten bleiben und die Qualitätsanforderungen sowohl in Hinsicht auf das Produkt als auch in Hinsicht auf seine Qualitätszertifikationen in Übereinstimmung gebracht werden“, erläutert Davide Torresan, Product Manager für Linearsysteme bei Mondial Spa.

Ein linearer Direktantrieb ist faktisch ein abgewickelter rotatorischer Synchronmotor, welcher direkt an die Nutzlast gekoppelt wird. Frei von mechanischen Übertragungskomponenten, bietet das Produkt¬¬design außergewöhnlich hohe Leistungen, sehr hohe Steifigkeit, Dynamik und höchste Beschleunigungen, größte Positioniergenauigkeit, kompakte Abmessungen, niedrige Rastmomente, wartungsfreier und geräuscharmer Betrieb sowie hohe Präzision.

 
  • Vorteile von ICH-LinearmotorenICH Lineare Direktantriebe
  • Wartungsfreiheit, höchste Präzision und größte Bandbreite
  • Gleichmäßiger Geschwindigkeitsverlauf und verminderte Geräuschentwicklung
  • Kraftübertragung ohne mechanische Komponenten, wie Kupplungen, Zahnriemen etc.
  • Verzicht auf Untersetzungsgetriebe, Gewinde und Schmierung
  • Höchste Zuverlässigkeit der Anwendung
  • Breites Spektrum an Motorengrößen mit verschiedenen Kraftbereichen für universelle Verwendung bei allen linearen Antrieben
  • Erhöhte Leistung des gesamten Systems
  • Kompakte Antriebslösung mit flacher Bauform
  • Einfaches und kompakteres Design der Maschine
  • Größere Bandbreite und Reaktionsgeschwindigkeit gegenüber Antrieben mit Kugelgewinde oder Zahnstangen
  • Verminderte Geräuschentwicklung, weniger Komponenten und Senkung der Betriebskosten
 

Fazit

Mondial hat in KOLLMORGEN nicht nur einen hervorragenden Zulieferer gefunden, sondern auch einen echten Partner, mit dem das Unternehmen beide Liefer-Optionen, nämlich Einzelkomponenten und vollständige Plug-and-Play-Systeme, komplementär anbieten kann.

Angelo Trombetta, Direct Drive and Mechanical Transmission, KOLLMORGEN Italien

 

INFORMATIONEN ÜBER KOLLMORGEN
Seit der Gründung der Gesellschaft im Jahr 1916 haben die innovativen Lösungen von Kollmorgen große Ideen ins Leben gerufen und die globale Sicherheit und das Leben der Menschen verbessert. Kollmorgen bietet eine kontinuierliche Entwicklung von innovativen und einzigartigen Lösungen in Hinsicht auf Leistung, Zuverlässigkeit und Leichtigkeit der Handhabung. Ausschlaggebend sind in dieser Hinsicht das außerordentliche Know-how im Bereich der Antriebssysteme und komponenten, eine in diesem Sektor unübertroffene Qualität und solide Erfahrung bei der Kombination und Integration von Standard- und individualisierten Produkten. Wir garantieren einen unbestreitbaren Wettbewerbsvorteil für Maschinenhersteller auf der ganzen Welt und maximale Sicherheit für unsere Kunden. – Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Website: www.kollmorgen.com/de-de

© KOLLMORGEN. Die Verwendung für redaktionelle Zwecke ist kostenfrei.

Download PDF

Motoren mit linearem Direktantrieb

Die DDL-Motoren von Kollmorgen ermöglichen Ihnen einfachere, schnellere, präzisere und zuverlässigere Maschinen. Kombinieren Sie Ihren eisenlosen Linearmotor in Flachbauweise oder einen Eisenkern-Linearmotor mit einem AKD- oder AKD2G-Servoantrieb für eine branchenführende Leistungsdichte.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Hochspannungsdirektantriebe mit Linearmotoren setzen neue Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit von Werkzeugmaschinen

Hochspannungsdirektantriebe mit Linearmotoren setzen neue Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit von Werkzeugmaschinen >

IC Ironcore DDL-Linearmotoren und AKD-Servoantriebe sorgten für eine um 65 % höhere Positioniergenauigkeit und eine um 15 % höhere Produktivität der Doppelseiten-Planschleifmaschine.
Lineare Direktantriebstechnologie ermöglicht die Massenproduktion von Solarzellen aus Kalzium-Titanerz

Lineare Direktantriebstechnologie ermöglicht die Massenproduktion von Solarzellen aus Kalzium-Titanerz >

Erfahren Sie, wie ein großer Solarzellenhersteller seine Produktivität und Qualität durch den Einsatz von leistungsstarken, rastmomentfreien IL Ironless DDL-Direktantriebsmotoren erheblich gesteigert hat.
Direct Drive Linear Motors Brochure

Brochure Motoren mit linearem Direktantrieb von Kollmorgen >

Wenn Ihre Anwendung eine lineare Bewegung von Lasten erfordert, insbesondere mit der Geschwindigkeit und Präzision, die ein Linearaktuator nicht erreichen kann, bieten Motoren mit linearem Direktantrieb die schnellste, kraftvollste und genaueste…
Integration eines direkt angetriebenen Linearmotors in Ihre Hochleistungs-Maschinenkonstruktion

Integration eines direkt angetriebenen Linearmotors in Ihre Hochleistungs-Maschinenkonstruktion >

Wenn Maschinenbauer konventionelle Servomotoren zum Antrieb von Kugel- oder Rollengewindetrieben für lineare Bewegungen einsetzen, stoßen sie schnell an die Grenzen der erreichbaren Geschwindigkeit und Präzision. Linearmotoren mit Direktantrieb…
Kollmorgen - Der 3D-Schnitt für Grosse Formate

Der 3D-Schnitt für große Formate >

Anwenderbericht: Linearmotoren und gehäuselose Direktantriebe von KOLLMORGEN für das Schneiden von Metall
Servo solution for tube extrusion

Breyer - Kollmorgen Servoantriebe für Tubenextrusionsanlage >

Anwenderbericht: Servoantriebe von KOLLMORGEN: Saubere Schnitte mit Linearmotor und rotierendem Messer.
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH

KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH >

Die Erwartungen steigen, die Budgets nicht. Kollmorgens innovative Automations- und Antriebslösungen und das breite Spektrum des Unternehmens an Qualitätsprodukten helfen Konstrukteuren diese Herausforderungen zu meistern und ermöglichen so die…