Skip to main content
Getriebetypen | 09 Mai 2017 | |

Getriebetypen

Getriebe mit fester Übersetzung

Der Einsatz dieser Form von Getrieben erfolgt hauptsächlich

  • zur Wandlung der Drehzahl
  • zur Wandlung des Drehmoments

Das Getriebe wird meist zwischen dem Motor und dem zu treibenden Maschinenteil über Kupplungen eingebunden.

Formschlüssige Getriebe

  1. Getriebe mit Zahnrädern
    1. Stirnradgetriebe: Eingangs- und Ausgangswelle sind parallel.
    2. Planetengetriebe: An- und Abtriebswelle sind koaxial.
    3. Kegelradgetriebe: An- und Abtriebswelle sind nicht parallel angeordnet. 
    4. Schraubenradgetriebe: Wellen kreuzen sich.
    5. Harmonic Drive Getriebe: Beim Harmonic Drive Getriebe wird das Antriebselement durch einen elliptischen Kurvenkörper permanent verformt.
  2. Cyclo Drive Getriebe
  3. Schneckengetriebe
  4. Kettengetriebe
  5. Zahnriementrieb
  6. Schrittgetriebe

Kraftschlüssige Getriebe

  1. Riemengetriebe
  2. Kegelringgetriebe: An- und Abtriebswelle sind in Form von Kegeln dargestellt, die über einen stufenlos verstellbaren Ring eine (nahezu) beliebige Übersetzung ermöglichen.
  3. Wälzkörpergetriebe
  4. Rollringgetriebe

Getriebe mit variable Übersetzung

Kurvengetriebe

Als Kurvengetriebe werden Mechanismen bezeichnet, bei denen die Form einer bewegten Kurve von einem Abtaster abgegriffen und an andere Getriebeelemente (rotatorische oder translatorische) weitergeleitet wird.

Koppelgetriebe

Koppelgetriebe sind Getriebe, die Drehbewegungen in geradlinige oder schwingende Bewegungen umwandeln.

Schrittgetriebe

Schrittgetriebe setzen eine kontinuierliche Drehbewegung in eine intermittierende, schrittweise Drehbewegung um.

Back to top

About this Article

Kollmorgen Support