Skip to main content
Fehlerschlüssel Verstärker | 01 Mai 2017 | |

Fehlerschlüssel Verstärker

Elektronik
EA Ansteuerung EL Logik Ein- und Ausgänge EV Erd- / Kurzschluss-Überwachung
EB Bremsschaltung EM Mechanik EW I²t-Überwachung
ED Analogschaltungen EN Lüfter EX BTB-Signalschaltung
EE Endstufe EP IPM-Endstufe EZ Zwischenkreis
EG Grundplatine / Steuerkarte ER Feedback-Eingang EF Keine Fehler
EH Hilfsspannungen ES Schaltnetzteil EY Sonstiges
EI Strommessung ET Treiberstufen    
EK Kundenprint EÜ Überwachungsschaltung    
Zusätze
Z1 Option -01- ZE Frontplatte ZR ROD 426 - Interface
Z2 Option -02- ZG Einschub 19“/ Kompaktgehäuse ZS SSI - Interface
Z3 Option -03- ZH Gehäuse ZT PROFIBUS - Interface
Z4 Filter ZI Tastatur ZU CAN - Interface
Z5 Option -RLG- ZK Kompaktgehäuse ZV digilink
Z9 Option -CL- / -VL- ZL Bremsen-Ansteuerung ZW BIT CONNECT
ZA PC-Schnittstelle ZM Display ZX PULSE CONNECT
ZB Bremsschaltung ZN ROD / SSI ZF Keine Fehler
ZC Resolver-Digital-Konverter ZO Stecker / Klemmen / Leitungen ZY Sonstiges
ZD DSP ZP Rückwand-Platine ZZ MODBUS - Interface
    ZQ SERCOS - Interface    
Bauteilefehler
IC’s Justier- und Bedienelemente elektr.Bauteile u. Zubehör
07 Bremsenschalter 20 Trimmer 34 Diode / Zenerdiode
08 AD- / DA-Wandler 21 Bedienpoti 35 Varistor / Suppressordiode
09 PAL / GAL / CPLD / LCA 22 Bedientasten 36 FET
10 RAM Elektrische Verbindungen 37 Quarz
11 ROM / EPROM / EEPROM 60 Stecker / Klemmen 38 Kondensator
12 Module / Hybride 61 Lötfehler 39 ELKO ( auch Tantal)
13 Prozessor 63 Schraubbefestigung 40 Widerstand
14 Schnittstellenbaustein 64 Brücke, Kurzschluß 41 Übertrager
15 Operationsverstärker 66 Leiterbahn defekt 42 Induktivität / Spule
16 Spannungsregler 67 Kontaktierung mangelhaft 43 Shunt / Leistungswiderstand
17 Treiberbaustein 69 Kabel u. sonst. Leiter 44 Sicherung
18 Optokoppler Mechanik 45 Lüfter
19 andere IC’s 73 verbogen/verbeult/ausgeschlagen 46 Relais
    85 Lack / Oberfläche 47 Anlaufschaltung Zwischenkreis
Sonstiges elektr.Bauteile u. Zubehör 48 Transformator
97 Ohne / falsche Verpackung 30 LED 50 Leiterplattenfehler
98 Keine Fehler 31 Leistungstransistor 55 Kühlkörper
99 beschr. Fehler nicht feststellbar 32 Transistor 56 Frontplatte- und Halterung
00 Sonstiges 33 Gleichrichter    
Fehlerursachen
Allgemeine Fehler Kundenfehler Herstellerfehler
F fehlendes Teil K0 Spartrafo verwendet H0 KVP
W verwechseltes / falsches Teil K1 Anschlußfehler H1 Bestückungsfehler
FF Folgefehler K2 Handhabungsfehler H2 Montagefehler
M nicht richtig montiert K3 Verschmutzung H3 Toleranzfehler
D defektes Material K4 Überhitzung H4 falsche Baugruppe / Reglerausführung
N keine Angabe K5 Applikationsfehler H5 falsches Bauteil
S Sonstiges K6 Reparaturversuch, Rep.-fehler H6 Kodierung, Einstellung, Grundabgleich
T Transportschaden K7 fehlender Kundenprint H7 Schaltbild, Bestückungsplan
UH Hardware-Anpassung K8 Korrosion / chem.Belastung H8 sonst.Unterlagen / Typenschilder
US Software-Anpassung K9 Sonstiges H9 Sonstiges
PC Falsches Programm/Parametersatz        
Reparaturbetriebe Vorgänge
Kollmorgen Europe GmbH R Rücknahme W Wareneingangsprüfung
S0 Reparatur fehlerhaft U Umbau V Vorbeugung
S9 Sonstiges ER externe Reparatur X nicht reparierbar / verschrotten
SEE E Ersatzlieferung, Y Sonstiges
A0 Reparatur fehlerhaft EN - da nicht reparierbar V50 Leiterplatte ausgetauscht
A9 Sonstiges EV - vorbeugend ohne Kulanz    
Kostenstelle
G Garantie K Kulanz B Kostenpflichtig

Hinweis : Bei Verwendung der Fehlerangabe SONSTIGES ist immer eine zusätzliche Fehlerbeschreibung erforderlich.

About this Article

Kollmorgen Support