Ana içeriğe atla

Servo Motor Aşırı Yüklerinin Risklerini Azaltın: Servo Sistem Boyutlandırmasında Termal Zaman Sabitlerinin Rolü

Uzun bir süre aralıklı güç talepleri yüksek olduğunda klasik RMS hesaplamaları ve hız-tork performans eğrileri uygun servo motor ve sürücü seçimi için yeterli olmayabilir. Termal zaman sabitlerinin dikkate alınması, yetersiz boyutlandırma ve aşırı yükleri önlemek açısından oldukça önemlidir. Bu makalede, seçtiğiniz servo motorun boyutunun normalden küçük olması riskini azaltmak için termal zaman sabitlerinin nasıl entegre edileceği açıklanmaktadır.

Bu kısa formu doldurarak

ve bu Ürün Bilgisini görüntüleyin

-VEYA-

Oturum Açın/Kaydolun

ve Kollmorgen içeriğine erişim sağlayın

Gizlilik Beyanı - Bize iletişim bilgilerinizi göndererek, kişisel verilerinizin/kullanıcı davranışınızın elektronik olarak saklanabileceğini ve işlenebileceğini kabul ediyorsunuz. E-posta almak istemiyorsanız, istediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

CAPTCHA

Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor

Hazır bir hareket sisteminin en hızlı yapboz küpü çözen robotu nasıl çalıştırdığını öğrenin. Hız, hassasiyet ve senkronize çok eksenli hareketin açıklaması.

Daha fazlası için

1G Hareket Sistemi

Makineniz için tasarlanmış hareketi keşfedin. Kollmorgen 1G Hareket Sistemi, taviz vermeden tasarlamanız için çok çeşitli seçenekler ve özelliklerle birlikte güven sunar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Çok eksenli hareket kontrolüne sahip üretim tesisi

Modern Üretim Hücrelerinde Çok Eksenli Hareket Kontrolünde Uzmanlaşma >

Hareket sistemlerinin ölçeği arttığında senkronizasyon zorlaşır. Modern üretim hücrelerinin yüksek hızlarda hassasiyeti, istikrarı ve verimi nasıl koruduğunu öğrenin.
Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor

Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor  >

Hazır bir hareket sisteminin en hızlı yapboz küpü çözen robotu nasıl çalıştırdığını öğrenin. Hız, hassasiyet ve senkronize çok eksenli hareketin açıklaması.
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.
Yedek Servo Geri Bildirimi: Arıza Emniyetli Konumlandırma Bir Zorunluluk Olduğunda

Yedek Servo Geri Bildirimi: Arıza Emniyetli Konumlandırma Bir Zorunluluk Olduğunda >

Tıbbi cihazlarda, savunma sistemlerinde ve birçok endüstriyel uygulamada hareket sisteminin arızalanması bir seçenek değildir. Entegre, yedekli geri besleme cihazlarına sahip servo motorların toplam hareket güvenilirliği sağlama zorluğunu nasıl…
İşlevsel Güvenlik 101: Ne, Neden ve Nasıl

İşlevsel Güvenlik 101: Ne, Neden ve Nasıl >

İşlevsel güvenlik standartlarını zorunlu kılmayan ülkelerdeki şirketler için bile, çok sayıda müşterinin bu standartlara uygun ekipman talep etmesi muhtemeldir. Çalışanları ve itibarı korumaktan üretkenliği ve kârlılığı artırmaya kadar, kuruluşları…
Servo Motor Parametreleri ve Servo Sürücü Kullanımı ile Karşılaştırması İçin Bunların Uygun Dönüşümleri

Servo Motor Parametreleri ve Servo Sürücü Kullanımı ile Karşılaştırması İçin Bunların Uygun Dönüşümleri >

Mekanizmanızın beklenen şekilde çalışabilmesi için, yayınlanan servo motor parametrelerini servo sürücü kullanımı için doğru ölçü birimlerine dönüştürmeniz gerekir. Güvenilir bir operasyon sağlamak için gerekli motor parametre dönüşümlerini nasıl…
Kollmorgen, paketleme otomasyonu çözümleri sağlayıcısının talep üzerine "doğru boyutlu" paketleme ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyor

Kollmorgen, paketleme otomasyonu çözümleri sağlayıcısının talep üzerine "doğru boyutlu" paketleme ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyor >

Kollmorgen'ın paketleme makinelerine yönelik hareket kontrol bileşenleri konusundaki uzmanlığı, Packsize'ın yenilikçi paketleme otomasyon çözümleri yaratırken karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı oldu.

Servoları Boyutlandırmaya ve Seçmeye Başlarken: Sistem Çözümü İhtiyacını Anlama >

Makine tasarımı için bir servo motor sisteminin boyutlandırılması ve seçilmesi, bir servo motoru veya servo sürücü sistemini oluşturan bileşenlerin anlaşılmasıyla başlar. Servo sistemler kapalı döngüdür ve istenen bazı hareketleri kontrol eder.…

Yeni Nesil Protezlerin ve Dış İskeletlerin Geliştirilmesinin Hızlandırılması >

Humotech, 2015 yılında basit bir soru üzerine kuruldu: Prototip üzerine prototip üretmek yerine, mühendisler protez, ortez, dış iskelet ve diğer giyilebilir makine konseptlerinin tasarımlarını, bir robotu kullanıcı yürürken gerçek zamanlı olarak…