Pular para o conteúdo principal

No domínio da robótica, os exoesqueletos estão na vanguarda da inovação e prometem possibilidades transformadoras na melhoria da mobilidade e na indústria aumentada. À medida que a procura aumenta em diversos setores, como o militar e a logística, o setor da reabilitação de exoesqueletos está especialmente pronto para o crescimento devido ao envelhecimento da população e ao aumento das deficiências. A busca sem precedentes por soluções de controle de movimento torna-se imperativa para liberar um imenso potencial.

Nesta sessão, os engenheiros vão mergulhar no intrincado mundo do desenvolvimento de exoesqueletos sob a ótica de três questões cruciais:

  1. Enfrentamento dos desafios de mobilidade: explore os obstáculos multifacetados associados ao desenvolvimento de exoesqueletos móveis, desde o equilíbrio da distribuição de peso até a garantia de dinâmica do movimento ideal em vários ambientes.
  2. Otimização das soluções de movimento: descubra como a seleção cuidadosa de soluções de controle de movimento pode enfrentar os desafios de escalabilidade e, ao mesmo tempo, garantir economia durante a produção comercial, aumentando o potencial para a adoção generalizada.
  3. Maximização da eficiência do motor: aprenda como especificar o motor de ímã permanente adequado para aumentar a eficiência e o tempo de operação, permitindo que os exoesqueletos operem em níveis máximos de desempenho e, ao mesmo tempo, minimizem o consumo de energia.
Loading

Sobre o(s) apresentador(es)

Yoshi Umeno
Yoshi Umeno

Yoshi Umeno tem mais de 17 anos de experiência em robótica e motion, tendo ampla experiência em um grande número de aplicações industriais, exerceu várias posições em engenharia, marketing, operações e vendas. Atualmente, Yoshi é o gerente global do mercado de robótica na Kollmorgen. Quando não está suportando nossos clientes no mundo excitante da robótica, Yoshi gosta de correr, aprender idiomas e fazer atividades fora de casa com sua família.

Tom S Wood
Tom S. Wood

Tom S. Wood, um veterano com mais de 40 anos em motion de alto desempenho, integrou soluções de controle de motion como projetista de máquinas, representante do fabricante, distribuidor de alta tecnologia e como especialista em produtos de controle de motion da Kollmorgen. Ele tem vasta experiência em projeção de sistemas de motion de última geração para a indústria aeroespacial e de defesa, assim como para aplicações de robótica que ajudam a melhorar tudo, desde segurança no local de trabalho até mobilidade de pacientes. Tom gosta de ajudar os engenheiros a entender como aprimorar seus projetos através de tecnologia sem carcaça que oferece alto desempenho em um formato compacto.

Idioma da Apresentação: English

Obrigado pelo seu interesse em nossos webinars. Nós temos dezenas de webinars e treinamentos disponíveis com novidades a cada mês.