Pular para o conteúdo principal
 

Apresentamos os Motores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen. Oferecendo desempenho, escalabilidade e flexibilidade de design, a Série TBM2G está pronta para atender às suas demandas.

Saiba mais

Como incorporar motores sem carcaça a um projeto ambientalmente resiliente

Lavagens diárias, submersão em alto mar, alta radiação, alto vácuo, atmosferas perigosas: quando um servomotor com carcaça não pode fornecer a proteção necessária com um formato compacto, considere incorporar um servomotor sem carcaça. Leia este informe técnico para aprender como.

Learn More

Como alcançar a máxima precisão de movimento usando servomotores sem carcaça

Os motores sem carcaça não são somente para juntas robóticas. Atuadores compactos, gimbals de sistemas de sensores, sistemas de propulsão submersíveis e outras aplicações se beneficiam da precisão de acionamento direto e do design compacto. Saiba como incorporar diretamente um motor sem carcaça em seu mecanismo.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Aplicação do braço robótico

Como integrar motores sem carcaça BLDC para próxima geração de inovação em robótica >

A RobCo ampliou sua plataforma robótica modular usando motores de torque sem carcaça TBM2G para as juntas do robô, oferecendo torque e velocidade altos em um design compacto.
Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos

Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos >

A HEBI Robotics aumenta o torque e a precisão do atuador compacto em aplicações de manutenção e inspeção industrial com os servomotores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen.
Como incorporar motores sem carcaça a um projeto ambientalmente resiliente

Como incorporar motores sem carcaça a um projeto ambientalmente resiliente >

Lavagens diárias, submersão em alto mar, alta radiação, alto vácuo, atmosferas perigosas: quando um servomotor com carcaça não pode fornecer a proteção necessária com um formato compacto, considere incorporar um servomotor sem carcaça. Leia este…
Como alcançar a máxima precisão de movimento usando servomotores sem carcaça

Como alcançar a máxima precisão de movimento usando servomotores sem carcaça >

Os motores sem carcaça não são somente para juntas robóticas. Atuadores compactos, gimbals de sistemas de sensores, sistemas de propulsão submersíveis e outras aplicações se beneficiam da precisão de acionamento direto e do design compacto. Saiba…
Motores sem carcaça TBM2G para sistemas de propulsãoe ambientes extremos

Tech Sheet: Motores sem carcaça TBM2G para sistemas de propulsãoe ambientes extremos >

Servomotores são usados com frequência em ambientes extremos como, por exemplo, veículos submersíveis sistemas de propulsão, naves espaciais, fabricação de semicondutores sob condições de alto vácuo, equipamentos higiênicos sujeitos a lavagens de…
Incorporação de motores sem carcaça TBM2G em sistemas de gimbal e atuadores de precisão

Tech Sheet: Incorporação de motores sem carcaça TBM2G em sistemas de gimbal e atuadores de precisão >

Um gimbal é um suporte giratório que permite a rotação de um objeto em torno de um eixo. Graus adicionais de liberdade podem ser obtidos combinando ou encaixando dois ou mais gimbais, com seus eixos de rotação a 90° de distância.
Incorporação de motores sem carcaça TBM2G em atuadores rotativos compactos

Tech Sheet: Incorporação de motores sem carcaça TBM2G em atuadores rotativos compactos >

Um atuador rotativo elétrico produz movimento rotativo sobre uma carga. Na sua forma mais simples, um motor direct drive é acoplado diretamente à carga. É frequente os atuadores rotativos também incorporarem uma caixa de engrenagens (redutor) para…
Já pensou na possibilidade de um motor sem carcaça?

Já pensou na possibilidade de um motor sem carcaça?  >

Quando a maioria dos engenheiros pensa em um servomotor CC sem escovas, é provável que imaginem uma carcaça com um flange para receber parafusos de montagem, conectores onde entram os cabos de alimentação e dados, e um eixo de rotor que se acopla à…
Exoesqueletos em escala

Exoesqueletos em escala: acelerando a transição da P&D para a produção plena >

O mercado de exoesqueletos ainda está engatinhando, mas evoluindo rapidamente e cheio de oportunidades. É uma faca de dois gumes para os OEMs que precisam identificar as aplicações mais impactantes e operacionalizar com sucesso a produção em larga…