Pular para o conteúdo principal

Segurança e proteção na asa

As aeronaves não tripuladas estão ajudando a proteger soldados, fronteiras, avaliar áreas de desastre, encontrar pessoas desaparecidas, entregar suprimentos de salvamento e muito mais.

Video loading

Imagem 2

Mantenha-se em posição

Para permitir que sua aeronave permaneça no ar por mais tempo e viaje mais longe, você precisa de tecnologias de motion que maximizem a eficiência energética, minimizem o peso e proporcionem desempenho confiável em todas as condições. Saiba como a tecnologia da Kollmorgen ajuda seu VANT a manter-se em posição o tempo necessário para atingir o sucesso da missão.

Motion suave e responsivo para sistemas eletro-ópticos e de infravermelho

A carga útil de muitos VANTs consiste em um sistema de visualização usado para inteligência, reconhecimento e vigilância, monitoramento de multidões e padrões de tráfego, consciência situacional em emergências, buscas de pessoas desaparecidas e muito mais.

Os sistemas de motion da Kollmorgen garantem um movimento suave, responsivo e coordenado com perfeição mesmo quando a aeronave enfrenta atmosferas turbulentas.

Imagem 3

Imagem 3

Produção escalável e confiável

Falhar não é uma opção. Faça seu programa de VANT decolar com os sistemas de motion certos e no prazo. Certifique-se de que terá o fornecimento confiável de produtos e o suporte global de longo prazo necessários para manter sua aeronave em produção e no ar nas próximas décadas.

Nossos programas de fabricação enxuta e de qualidade líderes do setor na unidade de fabricação com certificação AS9100 da Kollmorgen em Radford, Virgínia, garantem a entrega dos motores especializados que você exige, na quantidade necessária, hoje e no futuro.

Com mais de 100 anos na liderança em motion e mais de 70 anos servindo a indústria aeroespacial e de defesa, a Kollmorgen oferece processos comprovados e entrega confiável para garantir seu sucesso.

Principais produtos para VANTs

Motor sem carcaça TBM2G da Kollmorgen

Série TBM2G sem carcaça >

Esses motores sem carcaça de última geração oferecem alta densidade de torque para seu pacote eletromagnético mais compacto e leve, dimensionamento padrão para acoplamento harmônico e design escalável para mantê-lo no topo de suas necessidades de produção global.

Série RBE sem carcaça >

A configuração sem carcaça desses motores tipo panqueca com torque relativamente alto e velocidade baixa elimina o eixo, os rolamentos, as tampas de extremidade e os acoplamentos para reduzir o volume, o peso e a complexidade quando há integração direta à carga.

Série KBM sem carcaça

Série KBM sem carcaça >

A série KBM oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente em seu projeto mecânico. Uma grande variedade de motores padrão e modificações econômicas garantem um ajuste perfeito.

Imagem média da série TBM

Série TBM sem carcaça >

Nossa série TBM fornece motores sem carcaça de Direct-Drive projetados para serem incorporados diretamente na estrutura mecânica de seus sistemas, minimizando peso, tamanho e inércia sem sacrificar o desempenho.

Recursos Relacionados

Escolha o motor certo para seu veículo não tripulado - terrestre, aéreo ou marítimo

Escolha o motor certo para seu veículo não tripulado - terrestre, aéreo ou marítimo >

Os sistemas não tripulados desempenham um papel cada vez mais importante nas operações terrestres, aéreas e marítimas, minimizando sobrecarga humana, custos e riscos. A falha não é uma opção, pois os sistemas não tripulados dependem da manipulação…
Prolongando o tempo e a distância de voo dos VANTs com seleção otimizada de motor

Prolongando o tempo e a distância de voo dos VANTs com seleção otimizada de motor >

Descubra como a Kollmorgen otimiza o tamanho, o peso e a densidade de potência das soluções de Motion para os VANTs voarem por mais tempo e irem mais longe, para obter mais sucesso na missão.