Pular para o conteúdo principal

Motor de passo vs. servomotor: qual escolher?

Este artigo apresenta uma visão geral comparativa dos recursos de motor de passo e servomotor para servir como critérios de seleção entre as duas tecnologias. Uma compreensão profunda dessas tecnologias ajudará a alcançar os melhores designs mecatrônicos para destacar a capacidade total da sua máquina.

Cada tecnologia tem seu nicho e, uma vez que a seleção de qualquer uma dessas tecnologias de passo ou servo afeta sua chance de sucesso, é importante que o projetista da máquina considere as vantagens e desvantagens técnicas de ambas para selecionar o melhor sistema de motor/drive para uma aplicação.

Preencha este breve formulário

para ver este Informe Técnico

OU...

Faça login/cadastre-se

para obter acesso ao conteúdo da Kollmorgen

Declaração de privacidade. Ao enviar os seus dados de contato, você concorda que os dados pessoais ou de comportamento de usuário podem ser armazenados e processados eletronicamente. Caso não deseje mais receber a newsletter eletrônica, você pode cancelar a assinatura em qualquer momento.

CAPTCHA

Sistema de movimento 1G

Descubra o movimento feito para a sua máquina. O sistema de movimento 1G da Kollmorgen oferece uma ampla gama de opções, recursos e a confiança de poder criar sem fazer concessões.
Learn More

A diferença entre classificações contínuas e retenção estacionária de cargas contínuas

Este artigo explora como dimensionar servomotores e resolver os problemas frequentes de comunicação em aplicações onde a carga é retida predominantemente com pouco movimento, além de analisar o termo Stall, como tipicamente usado na indústria de servomotores. Em seguida, essas informações são utilizadas no cálculo de força/torque RMS efetivo do eixo para o dimensionamento adequado do motor.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Kuka e Kollmorgen projetaram motores otimizados para robôs compactos de forma colaborativa

Kuka e Kollmorgen projetaram motores otimizados para robôs compactos de forma colaborativa >

Os robôs compactos da série KR Agilus da Kuka são precisos, ágeis e rápidos. Por serem sistemas ágeis, essas unidades de manuseio com cinco e seis eixos oferecem tempos de ciclo curtos e alta repetibilidade, principalmente em tarefas de manipulação.…
Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível

Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível >

Em dispositivos médicos, sistemas de defesa e várias aplicações industriais, o sistema de movimento não pode falhar em hipótese alguma. Saiba como servomotores com dispositivos de feedback redundantes integrados simplificam o desafio da garantia da…
 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

A diferença entre classificações contínuas e retenção estacionária de cargas contínuas >

Este artigo explora como dimensionar servomotores e resolver os problemas frequentes de comunicação em aplicações onde a carga é retida predominantemente com pouco movimento, além de analisar o termo Stall, como tipicamente usado na indústria…

Como começar a dimensionar e selecionar servos: entendendo a necessidade de uma solução para seu sistema >

Dimensionar e selecionar um sistema de servomotor para um projeto de máquina começa pela compreensão dos componentes que formam um servomotor ou sistema de servoacionamento. Os sistemas de servo são de malha fechada, para controle algum movimento…

Acelerando o desenvolvimento da próxima geração de próteses e exoesqueletos >

A Humotech foi fundada em 2015 a partir de uma simples pergunta: em vez de construir protótipo após protótipo, e se os engenheiros pudessem avaliar o design de próteses, órteses, exoesqueletos e outros conceitos de máquinas vestíveis, programando um…

Kollmorgen e Stereotaxis promovem a precisão e a segurança de robôs cirúrgicos >

Os produtos de Motion avançados e a experiência da Kollmorgen estão ajudando a salvar e melhorar vidas. Saiba como o novo robô cirúrgico incorpora servomotores AKM de alto torque com encoders integrados e especializados para revolucionar os…
A tecnologia de servos de baixa temperatura da Kollmorgen simplifica a limpeza de helióstatos de energia solar

A tecnologia de servos de baixa temperatura da Kollmorgen simplifica a limpeza de helióstatos de energia solar >

O desenvolvimento dessas tecnologias, juntamente à rápida expansão da China em sua capacidade de produção, abriu diversas novas possibilidades para a produção de energia sustentável nos mercados internacionais. Ao mesmo tempo, a demanda pela produção…

Pare, freie e siga com segurança: Tuning de Motion para cargas verticais >

When designing motion for applications such as vertical gantries and hoists, you need to take special care to ensure operator safety and operational efficiency. Let’s discuss best practices for meeting the particular challenges involved.

Quais São os Cinco Principais Componentes de um Servomotor sem Escovas >

Os servomotores são usados em vários mercados para alimentar rodar máquinas, instrumentos, robôs e outras aplicações de automação de fábrica. Este blog aborda os cinco principais elementos de um servomotor DC sem escovas convencional: o rotor, o…