I motori AKMA sono progettati per garantire prestazioni e lunga durata in ambienti soggetti a lavaggi intensi e condizioni esterne incerte. La durata insuperabile inizia con il rivestimento in alluminio anodizzato indurito che assicura un'elevata resistenza agli agenti chimici in un ampio intervallo di pH per resistere ai comuni detergenti durante il lavaggio.
Sistemi di motion durevoli e facili da pulire per Food Processing e Food Packaging
Come è possibile soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica e rispettare i requisiti normativi,
fornendo al contempo una macchina ad alte prestazioni ed economicamente vantaggiosa?
Scopri come progettare le attrezzature per una pulizia più semplice e una maggiore durata per
aumentare la produttività della lavorazione e del confezionamento degli alimenti.
Common practices such as shielding or bagging motors to prevent damage are extremely time-consuming. Direct washdown of equipment that is not properly designed to prevent water ingress can lead to premature failure. Irregular and rough surfaces can harbor pathogens that are difficult to remove. Eliminate all these issues by employing these best practices for the design of a more hygienic and productive machine.
Scopri di piùServomotori AKMA
Il servomotore AKMA, pur essendo leggero, è progettato per ambienti difficili come il settore food & beverage e offre prestazioni e affidabilità elevate.
Scopri di piùProgetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.
Altre Risorse
I servoazionamenti Kollmorgen Essentials portano le prestazioni dei servoazionamenti a costi contenuti negli ambienti igienici e washdown >
Il servoazionamento Kollmorgen Essentials™ può essere abbinato ai motori washdown in alluminio AKMA e ai motori igienici in acciaio inox AKMH per ottenere un motion economico e ad alte prestazioni nelle macchine washdown e igieniche.
Migliorare le prestazioni dei motori washdown con un sistema di motion control unificato e ottimizzato nei costi >
In questo webinar scoprirai come il servoazionamento Kollmorgen Essentials™ (KED), abbinato ai servomotori AKMA in alluminio anodizzato e AKMH in acciaio inox con grado di protezione IP69K, consenta di ottenere prestazioni elevate e affidabili a un…
Sistemi di motion durevoli e facili da pulire per Food Processing e Food Packaging >
Come è possibile soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica e rispettare i requisiti normativi, fornendo al contempo una macchina ad alte prestazioni ed economicamente vantaggiosa? Scopri come progettare le attrezzature per una pulizia più…
Pulito e produttivo: migliorare la sicurezza alimentare e l'affidabilità delle macchine per il confezionamento >
Pulito e produttivo, migliorare la sicurezza alimentare e l'affidabilità delle macchine per il confezionamento: scopri come le macchine per la lavorazione e il confezionamento degli alimenti possono sopportare il washdown diretto senza il rischio di…
Dall'industria all'azienda agricola: Sfruttare la potenza della tecnologia dei servomotori di Kollmorgen >
Poiché l'automazione intelligente aumenta la produttività delle aziende agricole, è necessario avvalersi di motori potenti e precisi in grado di gestire un'ampia gamma di compiti gravosi, giorno dopo giorno. Ma anche la tecnologia più avanzata non…
Kollmorgen presenta il servomotore AKMA per soddisfare le esigenze delle applicazioni con lavaggi medio-pesanti >
L'azienda amplia l'apprezzato portafoglio di servomotori AKMTM con un nuovo servomotore a elevate prestazioni che offre durata, facilità di pulizia e versatilità
AKMA Servo Motor Opuscolo >
Durata, pulizia e versatilità per applicazioni washdown a media e alta gravosità.
Prestazioni e affidabilità in ambienti difficili grazie ai motori AKMA con design leggero >
Scopri come i servomotori AKMA con design leggero di Kollmorgen assicurano durata, facilità di pulizia e prestazioni ottimali in applicazioni washdown a media ed elevata intensità.