Salta al contenuto principale

* Tutti i webinar sono presentati in lingua inglese, salvo diversa indicazione.

* I corsi in aula sono tenuti in lingua inglese e di persona presso il nostro ufficio a Radford, Virginia, USA, salvo diversa indicazione.

Sviluppare macchine più efficienti: come i costruttori di macchine ottengono minore complessità, prestazioni più elevate e maggiore flessibilità >

Webinar

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità.…
Italiano

Migliorare le prestazioni dei motori washdown con un sistema di motion control unificato e ottimizzato nei costi >

Webinar

Presentiamo una soluzione di motion control progettata per offrire prestazioni elevate e affidabilità negli ambienti igienici più gravosi, senza i costi premium tipicamente associati alle applicazioni washdown.In questo webinar scoprirai come il…

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Webinar

Progettare soluzioni di motion per ambienti a rischio di esplosione non deve essere né complesso né costoso. In questo webinar tecnico scoprirai come i nuovi servomotori, azionamenti e cavi AKME di Kollmorgen, basati sulle prestazioni collaudate…
Italiano

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22 >

Webinar

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.Progettare soluzioni di motion per ambienti a…

Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile >

Webinar

Con la diffusione sempre più ampia della robotica umanoide in settori come logistica, produzione, sanità e sicurezza pubblica, aumenta anche la domanda di soluzioni di motion control precise, efficienti e scalabili. Gli ingegneri devono affrontare…

Ottimizzare il controllo del motion per operazioni multi-dominio: terra, aria, mare e spazio >

Webinar

Con una tradizione di oltre 100 anni, Kollmorgen è un pioniere, un partner affidabile e un innovatore comprovato per sistemi di motion vincenti. La nostra esperienza nella progettazione del motion rende possibili sistemi straordinari per la difesa e…

Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri >

Webinar

Quando si progettano i sistemi di motion per veicoli militari terrestri di grandi dimensioni, è fondamentale distinguere tra tecnologia e topologia. La topologia rappresenta l’architettura ad alto livello del sistema, ovvero il modo in cui i…

Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili >

Webinar

I robot da campo vengono impiegati sempre più spesso in ambienti estremi e incerti: dalle miniere ai cantieri, fino alle aree sottomarine e alle zone agricole remote. Progettare per queste condizioni richiede più della semplice robustezza: servono…

Kollmorgen Essentials: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget >

Webinar

Scopri come Essentials di Kollmorgen offre motion ad alta precisione e affidabilità comprovata, oggi più rapido da configurare, più semplice da integrare e più conveniente da scalare. La nuova linea Essentials di Kollmorgen propone sistemi di motion…

Motion 101 Online: Mentor Sessions: The Foundations of Electric Motion & Foundations of Motor Performance >

Webinar

The Foundations of Electric MotionIl corso di Kollmorgen Motion 101 è una presentazione del mondo dei servomotori, degli azionamenti, dei dispositivi di retroazione e di molto altro ancora. Oggi, a grande richiesta, proponiamo le sessioni di…

Mastering motion: esplora la nuova frontiera della robotica chirurgica >

Webinar

Entra nel futuro della robotica chirurgica e scopri tutto quello che è possibile realizzare. Questo webinar offre una panoramica approfondita dei componenti più all’avanguardia, progettati per garantire precisione ed efficienza nei robot chirurgici…

Soluzioni di motion avanzate per missioni spaziali di ultima generazione >

Webinar

L’esplorazione spaziale sta vivendo una nuova rinascita, con migliaia di nuovi satelliti in fase di progettazione. I sistemi di motion in grado di soddisfare sia le esigenze estreme dello spazio sia le dinamiche del mercato saranno fondamentali per…