Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Scale-up rapido della produzione di apparecchiature critiche

Sistema di motion di Kollmorgen per affrontare il COVID-19 con le armi giuste

La Sfida

Nella lotta contro il COVID-19, l'incremento della domanda di mascherine ha determinato gravi situazioni di carenza. Spinte dalla domanda del mercato e dalle richieste degli enti governativi, molte aziende hanno convertito gli impianti produttivi per realizzare questi dispositivi di protezione personale. Beckmann Automation GmbH, un'azienda tedesca che si occupa della costruzione di macchinari per la produzione di materassi e cinture, si è rapidamente adattata a questa esigenza.

La sfida principale di Beckmann è stata la tempistica estremamente breve per la progettazione e la realizzazione di nuove apparecchiature per la produzione di mascherine, che si va ad aggiungere a condizioni di lavoro soggette a limitazioni per il COVID-19. Per ottimizzare la progettazione di questa nuova macchina, Beckmann ha cercato partner in grado di fornire sottosistemi completi e non solo componenti singoli, al fine di ridurre significativamente il numero di punti di integrazione ed accelerare l'immissione sul mercato.

Queste considerazioni sono particolarmente importanti per quanto riguarda il sistema di motion della nuova macchina: motore, riduttore, azionamento e cavo. Beckmann ha scelto di dare un'accelerata significativa alla progettazione e alla produzione, riducendo nel contempo i rischi, affidandosi per il sistema di motion ad un partner di fiducia che ha già confermato di poter garantire le prestazioni richieste e fornire tutti gli elementi necessari.

La Soluzione

Grazie alla pluriennale collaborazione, Beckmann ha scelto Kollmorgen come partner per i sistemi di motion della nuova macchina per la produzione di mascherine. Kollmorgen fornisce un sottosistema di motion composto da un servomotore AKM munito di riduttore, da un servoazionamento AKD e da un singolo cavo di alimentazione/retroazione, il tutto perfettamente abbinato per garantire prestazioni ottimali.

Questo sottosistema si è già dimostrato estremamente vantaggioso in altri macchinari prodotti da Beckmann. In primo luogo, il sistema servoassistito assicura le prestazioni elevate di cui ha bisogno Beckmann per superare le aspettative dei clienti e posizionarsi al meglio sul mercato. In secondo luogo, il dispositivo SFD (smart feedback device) a cavo singolo, ottimizzato per l'azionamento AKD, permette ai clienti di Beckmann di configurare rapidamente l'intero sistema e di risparmiare tempo prezioso.

I tempi di commercializzazione sono stati particolarmente critici per la produzione delle mascherine. Per aiutare Beckmann a soddisfare le esigenze di rapidità, Kollmorgen ha mobilitato un team interfunzionale costituito da vendite, supporto applicativo, produzione, supply chain e assistenza clienti. Questo team ha identificato immediatamente la soluzione di motion adatta, garantendo la sincronizzazione della fornitura per ciascun componente del sottosistema per soddisfare le tempistiche di consegna di Beckmann.

I Risultati

Una soluzione di motion integrata di un unico partner ha eliminato i rischi legati alle prestazioni, alle difficoltà di coordinamento e alle incertezze di consegna, praticamente inevitabili quando si lavora con più fornitori. Il team interfunzionale di Kollmorgen ha ridotto i normali tempi di consegna per la progettazione di un sottosistema di motion completo del 70%. Grazie a questa risposta rapida Beckmann ha potuto consegnare nel più breve tempo possibile i macchinari richiesti dai clienti.

  • Il sistema di motion e il supporto forniti da Kollmorgen hanno permesso a Beckmann di spedire il primo lotto di macchinari entro 6 settimane dalla progettazione.
  • Beckmann è passata con successo ad un segmento di mercato completamente nuovo, da cui prevede un incremento delle vendite negli anni a venire.
  • La nuova macchina di Beckmann offre ai produttori di mascherine una flessibilità eccezionale. Il suo design modulare garantisce passaggi rapidi e semplici da automazione parziale a totale, l'aggiunta di stazioni di confezionamento e la possibilità di convertire la produzione da mascherine a filtri e altri prodotti in tessuto per svariate applicazioni.
  • Grazie al sottosistema di motion fornito da Kollmorgen, la produzione di mascherine può raggiungere 70 pezzi al minuto e oltre 100.000 pezzi al giorno.

“Kollmorgen è da tempo il nostro partner di fiducia per le soluzioni di motion. Il supporto puntuale ed efficace che ci garantisce per la produzione di mascherine ci ha aiutato ad affrontare questi tempi difficili e a soddisfare tempistiche di consegna accelerate.” - Kevin Beckmann, Responsabile vendite, Beckmann

Altre informazioni

Siete pronti a progettare e realizzare una macchina con più ambizioni?

Scopri altro Consulta un esperto di motion Strumenti di progettazione

 

Informazioni su Kollmorgen

Kollmorgen vanta oltre 100 anni di competenza nel settore del motion, forte di una comprovata esperienza nel campo di motori, azionamenti, attuatori lineari, riduttori, soluzioni di controllo AGV e piattaforme di automazione della massima affidabilità e dalle prestazioni eccezionali. Propone soluzioni innovative senza paragoni per prestazioni, affidabilità e facilità d'uso, offrendo ai suoi clienti un indiscutibile vantaggio competitivo.

Robot chirurgici avanzati: progettazione di motion potente e compatto per la nuova generazione

Scopri i criteri chiave per progettare giunti per bracci assialmente compatti che riducono al minimo lo spazio, massimizzano la coppia e offrono prestazioni di elevata precisione nei robot chirurgici.
Scopri di più

Integra nel tuo Dispositivo di Imaging un'Esperienza Migliore per i Pazienti

Tutti i reparti di radiologia desiderano fornire diagnosi di altissima qualità per garantire ai pazienti una terapia del massimo livello. I risultati ottenuti sono naturalmente l'aspetto più importante, ma l'esperienza dei pazienti include molto di più.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Mastering motion: esplora la nuova frontiera della robotica chirurgica

Mastering motion: esplora la nuova frontiera della robotica chirurgica >

Entra nel futuro della robotica chirurgica e scopri tutto quello che è possibile realizzare. Questo webinar offre una panoramica approfondita dei componenti più all’avanguardia, progettati per garantire precisione ed efficienza nei robot chirurgici…
Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile

Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile >

Nei dispositivi medici, nei sistemi di difesa e in molte applicazioni industriali, il guasto del sistema di motion non è un'opzione. Scopri come i servomotori con dispositivi di feedback integrati e ridondanti semplificano la sfida di assicurare la…

Motori Kollmorgen per imaging in campo medico: Processi Collaudati, Risultati Affidabili >

Poche sfide commerciali sono eccezionali e complesse quanto progettare, produrre e consegnare apparecchiature per imaging medico ad organizzazioni sanitarie operanti in tutto il mondo. Ogni elemento deve essere perfettamente accordato: dai componenti…

Kollmorgen e Stereotaxis migliorano la precisione e la sicurezza dei robot chirurgici >

L'esperienza e i prodotti avanzati per il motion di Kollmorgen contribuiscono a salvare e migliorare vite. Scopri come il nuovo robot chirurgico Genesis incorpora servomotori AKM ad alta densità di coppia con encoder specializzati e integrati per…
Kollmorgen Surgical Robotics Datasheet

Scheda tecnica della robotica chirurgica >

In the rapidly evolving field of robotic-assisted surgery, the goal is minimally invasive procedures that help patients to recover as quickly and completely as possible. Robotic-assisted platforms for laparoscopic, orthopedic and other surgeries must…
Nuove possibilità chirurgiche con motori a coppia elevata, bassa temperatura e dimensioni compatte

Nuove possibilità chirurgiche con motori a coppia elevata, bassa temperatura e dimensioni compatte >

Lavorando a stretto contatto con i progettisti di Kollmorgen, Azure ha selezionato i motori TBM2G per i propri progetti di bracci robotici chirurgici. I motori TBM2G hanno consentito di ottenere bracci operativi fi nali più piccoli del 20%, rispetto…
Bracci robotici per la chirurgia in sala operatoria.

Robot chirurgici avanzati: progettazione di motion potente e compatto per la nuova generazione >

Scopri i criteri chiave per progettare giunti per bracci assialmente compatti che riducono al minimo lo spazio, massimizzano la coppia e offrono prestazioni di elevata precisione nei robot chirurgici.

Motori Kollmorgen per robotica chirurgica: PROCESSI COLLAUDATI, RISULTATI AFFIDABILI >

I nostri processi end-to-end ti aiutano a integrare i sistemi di motion più efficaci per le console chirurgiche, i tavoli operatori e, soprattutto, la prossima generazione di robot chirurgici multiporta.
Il motion di Kollmorgen per la mammografia

Il motion di Kollmorgen per la mammografia >

Fissa o mobile, in 2D o in 3D, destinate a grandi ospedali o piccole cliniche: una macchina per mammografia per essere ottimale deve soddisfare requisiti specifici.