Salta al contenuto principale
Kollmorgen

Lavoriamo insieme per costruire il tuo successo

Kollmorgen offre i servomotori, i motori passo-passo, gli azionamenti, le piattaforme di automazione, i sistemi di controllo AGV e molto altro, tra i più performanti al mondo. Mettiamo a tua disposizione la nostra comprovata esperienza di collaborazione per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi più ambiziosi, con una presenza globale che ti supporta nell'immettere con sicurezza il tuo progetto sul mercato.

Progetta l'eccezionale con Kollmorgen, il tuo partner per la precisione, la potenza e l'affidabilità.

Servomotori AKM2G Kollmorgen
Prodotti in evidenza

Le migliori soluzioni di motion del settore

Robotic arm diagram w/ TBM2G

Motori frameless TBM2G

La prima linea di motori del settore progettata per essere completamente Robot Ready. Sviluppati sulla base di anni di ricerca e sviluppo nel campo della robotica, i motori TBM2G permettono di realizzare robot più compatti, leggeri e veloci, riducendo il tempo che intercorre tra prototipazione e produzione.

Prestazioni eccezionali. Nessuna personalizzazione necessaria. Robot Ready.

Scopri di più

 
Kollmorgen Assorted Motors

Non sai da dove iniziare?

Trova il motore giusto per il tuo progetto utilizzando il nostro strumento di selezione motori guidata.

Scopri di più

 
Risorse

Assistenza e formazione Kollmorgen

Kollmorgen offre formazione, informazioni sui prodotti e assistenza tecnica online in diversi formati. Dai webinar ai manuali dei prodotti, dal software e firmware più recenti a una libreria online di articoli di supporto.

Gli ultimi aggiornamenti da Kollmorgen

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato
Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen
Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV…

Scopri di più

Subacqueo che fluttua nelle acque profonde dell'oceano, illustrando le condizioni estreme sottomarine rilevanti per la tecnologia dei motori per acque profonde.
Motion affidabile a 4.000 metri: IKM e Kollmorgen avanzano nel design dei motori per le profondità marine
Scopri come IKM e Kollmorgen hanno co-progettato un sistema sottomarino di nuova generazione che opera in modo affidabile a profondità di 4.000 metri in condizioni estreme.

Scopri di più

Macchina da stampa industriale: come sostituire i motori passo-passo con i servomotori Kollmorgen Essentials
Quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore?
Ti stai chiedendo quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? Scopri i sei segnali che indicano quando effettuare il passaggio, i principali limiti dei motori passo…

Scopri di più

Macchina automatica Pick-and-Place per l'installazione di componenti su una scheda elettronica
Come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control
Scopri come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control grazie all'integrazione di servosistemi e controllo, riducendo i tempi di messa in servizio e…

Scopri di più

Apparecchiature avanzate in acciaio inossidabile per la produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Servomotori per ambienti a rischio di esplosione nelle applicazioni di liofilizzazione
Scopri perché una soluzione servo certificata per aree a rischio di esplosione è fondamentale per garantire il controllo sicuro del portello dei liofilizzatori nelle aree farmaceutiche…

Scopri di più

Apparecchiature di saldatura per batterie al litio
Motori lineari e sicurezza funzionale per una maggiore sicurezza e produttività nelle apparecchiature di saldatura per batterie al litio
La sicurezza funzionale SMM di Kollmorgen garantisce un movimento stabile e controllato, supportando la conformità ai requisiti globali e migliorando la competitività nella produzione di…

Scopri di più

Logistica della produzione automobilistica
Logistica della produzione automobilistica
La produzione automobilistica richiede la massima precisione. Gli AGV assicurano un flusso continuo dei materiali, riducono i tempi di fermo e migliorano l'efficienza, supportando la…

Scopri di più

Satellite spaziale
Progettare sistemi di motion per applicazioni spaziali: guida all'affidabilità, alla scalabilità e al successo della missione
Passa dai prototipi terrestri al successo della missione grazie a una guida pratica per valutare motori qualificati per lo spazio e progettare sistemi di controllo del motion per veicoli…

Scopri di più

stabilimento produttivo con controllo del motion multiasse
Come ottimizzare il controllo del movimento motion multiasse nelle moderne celle di produzione
Quando i sistemi di motion aumentano di scala, mantenere la sincronizzazione diventa sempre più difficile. Scopri come le moderne celle di produzione mantengono precisione, stabilità e…

Scopri di più