Salta al contenuto principale

Reti Ethernet semplificate >

La configurazione di una rete Ethernet può essere frustrante se non si conoscono le basi. Una rete è solo il collegamento di comunicazione tra due o più dispositivi come computer, PLC, azionamenti, HMI, sensori, telecamere ecc., ossia…

Retroazione: la scelta giusta fa la differenza - parte II >

Nel precedente post di questa serie, abbiamo imparato che la selezione di un dispositivo di retroazione è fondamentale per applicazioni che necessitano di un movimento preciso e che anche la posizione è rilevante. Il post di oggi tratta…

Sfruttate meglio il vostro denaro: elettricità invece di idraulica nei sistemi per gas e petrolio >

Un fattore chiave dell’attuale tendenza a utilizzare sempre di più motori elettrici nelle applicazioni destinate a sistemi per petrolio e gas è la capacità dei sistemi di azionamento elettrico di migliorare sostanzialmente l'affidabilità del sistema,…

Ti presentiamo un vero pioniere degli AGV a guida laser >

A metà degli anni '70, Tetra Pak ha iniziato a utilizzare AGV (veicoli a guida automatica) nelle proprie strutture di produzione e magazzino.

Nuove norme in materia di sicurezza alimentare: revisione dei controlli preventivi >

I consumatori vogliono alimenti sicuri. Le autorità governative vogliono una catena di distribuzione alimentare sicura, dal campo alla lavorazione, al confezionamento fino alla distribuzione. Poiché lavoriamo tutti per soddisfare le aspettative dei…

Retroazione: la scelta giusta fa la differenza - parte I >

Un elemento fondamentale di qualsiasi servosistema è il dispositivo di retroazione: dopotutto, è il punto di partenza di un servosistema! Ecco un esempio molto semplice per iniziare: ho un arco e una freccia, un bersaglio a 30 piedi di distanza e ho…

Tre usi non convenzionali dell’HMI >

La maggior parte dei costruttori di macchine conosce le moderne HMI con schermo tattile, che hanno sostituito del tutto i pannelli con interruttori a levetta più vecchi. Inoltre, hanno consentito ai costruttori di macchine di fornire agli…

4 suggerimenti per prendere in considerazione il grado di protezione IP dei servomotori nella vostra applicazione >

"Che cosa si dovrebbe prendere in considerazione quando si tratta il grado di protezione IP nella specifica e quali altri fattori ambientali devono essere considerati quando si specificano prodotti per il motion?"  "Poiché Kollmorgen è un…

5 suggerimenti per un servocrossover eccellente >

Il crossingover e la sostituzione di un motore esistente con un motore più moderno sono necessari in alcune situazioni, tra cui: obsolescenza dei prodotti, risparmio sui costi, problemi di tempi d'attesa e aggiornamento. Le specifiche tecniche di…

Perché scegliere un termistore lineare >

Costruttori, progettisti/OEM e utilizzatori si trovano di fronte a sfide per la protezione dei servomotori dal surriscaldamento: non vi sono infatti dispositivi termici in grado di proteggere un motore da eventi transitori…

Metodi comuni per il raffreddamento o la dissipazione termica in un motore elettrico >

Molti dei macchinari e dei processi che conosciamo utilizzano motori elettrici. Questi motori si trovano nelle fabbriche, nelle automobili, negli aeroplani, nei robot e persino nei distributori di DVD. Indipendentemente dall'applicazione, la gestione…

Evoluzione di Kollmorgen - Parte 4 >

Fino ad ora abbiamo seguito la storia di due immigrati tedeschi che, approdando in America, sono riusciti a trasformare i loro sogni in realtà. Fredrick arrivò negli Stati Uniti all'inizio del secolo, Hugo alcuni decenni dopo e successivamente fu…