La maggior parte dei costruttori di macchine conosce le moderne HMI con schermo tattile, che hanno sostituito del tutto i pannelli con interruttori a levetta più vecchi. Inoltre, hanno consentito ai costruttori di macchine di fornire agli operatori molte più informazioni sul processo in corso in una macchina. L'HMI può riflettere un gran numero di variabili della macchina che possono essere presentate in un formato grafico più facilmente riconoscibile della lettura digitale o degli strumenti analogici. Per esempio, invece di un numero del volume del serbatoio, l'HMI mostra visivamente all'operatore quanto fluido c'è nel serbatoio. Tuttavia, l'HMI può offrire molto di più di queste grafiche dello schermo tattile per operatore. I costruttori di macchine e gli utenti finali possono davvero beneficiare di alcune caratteristiche più sofisticate. Qui ci sono alcune funzionalità che potreste non conoscere sulle HMI moderne.
Allarmi: non sono solo avvertimenti, anche se comunemente servono ad avvisare un operatore di una certa condizione. Il programma dell'HMI è impostato per monitorare una variabile nel controller e, quando la condizione si verifica, può richiedere un'azione da parte dell'operatore, o anche inviare un'e-mail a un supervisore. Un esempio nel mondo reale potrebbe essere aggiungere un rotolo di etichette per la testa di etichettatura di una linea di imbottigliamento. Prima che essa termini, l'HMI può avvisare l'operatore di tenere pronto un rotolo nuovo per la sostituzione. L'HMI può anche mettere in sequenza le funzionalità della macchina senza l'intervento di un operatore che funga da controller di una macchina automatizzata. Non è un uso tradizionale, ma risulta comodo quando si usa un'HMI per mettere in sequenza due moduli di macchina con gli allarmi. È particolarmente utile quando le macchine più vecchie sono collegate tra loro per formare una linea, ma non è possibile aumentare i controller della macchina a causa della mancanza di codice sorgente o della complessità della programmazione. Gli allarmi sono semplici dichiarazioni condizionate che attivano azioni o avvisi.
Programmi di pianificazione - Il programma di pianificazione è un evento basato sul tempo che viene completato dall'HMI. È simile a un allarme, ma si basa sull'orologio in tempo reale dell'HMI. I programmi di pianificazione possono essere utilizzati per verificare che gli operatori eseguano una verifica diagnostica della macchina. Ad esempio, pianificare un controllo dell'interruttore del bloccoporta e assicurarsi che esso cambi stato nel corso di un determinato turno. Se l'operatore non controlla l'interruttore, si blocca la macchina all'arresto del ciclo successivo e un supervisore deve inserire il codice.

Scheduler Example
Registratore dati/trending: è possibile registrare dati attraverso un'HMI. I dati possono essere memorizzati localmente su una scheda SD o esportati dall'HMI tramite la porta Ethernet. I dati vengono registrati in un formato SQL standard e possono anche essere esportati in Excel utilizzando gli strumenti di database inclusi. La registrazione dei dati può anche essere utilizzata durante lo sviluppo della macchina da parte dell'OEM. Ad esempio, l'HMI può diventare lo strumento per raccogliere dati di test del ciclo di vita o uno strumento per il debug. Qualsiasi variabile della macchina può essere passata dal controller all'HMI per la registrazione. Un vantaggio dell'uso dell'HMI a questo scopo è la riduzione dei rischi per il controller della macchina principale. Spesso il processo di raccolta dati può aggiungere complessità al codice della macchina. Il passaggio di dati all'HMI fornisce una divisione del lavoro al fine di convalidare il controller della macchina principale, senza introdurre un codice non necessario. Il trending è un'estensione della registrazione di dati che include la visualizzazione dei dati registrati sull'HMI. Le tendenze più interessanti includono la realizzazione grafica del tempo di esecuzione della macchina in funzione del tempo di inattività o una visione dei limiti di controllo superiore e inferiore del prodotto nel corso del tempo. Ciò rappresenta un vantaggio per l'utente finale di una macchina. Il trending è uno strumento gratuito che un OEM può utilizzare per mostrare agli utenti finali come analizzare la propria efficacia.

Trending Example – Graphs are shown directly on the HMI. The data can be exported to business systems as well.
Questi esempi sono solo tre delle nuove tendenze dell'HMI. Quali usi non convenzionali dell'HMI preferite? Quali usi vorreste vedere?