Salta al contenuto principale

Che cos’è un cluster robotico? >

Gli innovation hub di tutto il mondo sono chiamati a far fronte a una enorme domanda di robot, cobot, intelligenza artificiale e Industria 4.0. Che si tratti di software, robot industriali, cobot, robot medici o altro, il modo migliore per promuovere…

Attuatori lineari >

Nel nostro ultimo articolo dal titolo “Cos’è un attuatore lineare?” abbiamo identificato i tipi generici di meccanismi usati per eseguire il movimento rettilineo di un carico. Il blog di oggi approfondisce questo argomento aggiungendo alcuni dettagli…

Cos’è la meccatronica? >

La meccatronica adotta un approccio olistico che mira a una soluzione di automazione completa, tenendo conto di tutti gli elementi costitutivi del sistema in questione che sono parte integrante della macchina, inclusi meccanismi, motori, elettronica…

Cos’è un attuatore lineare? >

Domanda: Cos’è un attuatore lineare? Risposta: Un attuatore lineare è un dispositivo che esegue il movimento rettilineo di un carico. Gli attuatori lineari sono prodotti in diversi stili e configurazioni – il post di oggi tratterà gli attuatori…

La medicina nel nostro futuro: i robot medici e i progressi tecnologici >

Il 13 novembre 2017 la FDA ha approvato una pillola in grado di rilevare digitalmente se un paziente abbia assunto o meno il medicinale previsto. Questa pillola si chiama “Abilify MyCite” e viene utilizzata per assicurare che i pazienti affetti da…

La via intelligente per il warehousing >

Implementare una soluzione automatizzata per il proprio magazzino permette di guadagnare in efficienza, sicurezza e anche la possibilità di affidare allo staff mansioni più interessanti, poiché sono le macchine ad assumersi i lavori più noiosi e…

Catch the future while you can >

La quarta rivoluzione industriale è ormai in atto nelle fabbriche di tutto il mondo. Non perdere tempo, scopri il futuro osservando da vicino i robot mobili intelligenti.

Velocizzare l’installazione di robot mobili intelligenti >

Ridurre del 25% il tempo di installazione per i robot mobili intelligenti? Il nuovo software per la messa a punto del layout e la verifica automatica lo rendono possibile.

Le soluzioni di azionamento decentralizzato offrono flessibilità: la semplicità del plug-and-play >

In questo blog esploreremo cosa si intende per flessibilità e quali vantaggi offre.

Liberati dai bug per sempre >

Tempi di consegna più brevi e una qualità migliorata. I test automatici di software e hardware per AGV sono ormai una realtà.

Che cosa significa TENV (Totally Enclosed Non-Ventilated)? >

Domanda: Che cosa si intende con TENV (Totally Enclosed Non-Ventilated mean) parlando di un servomotore?

Come calcolare il valore medio della coppia >

Question: How do I calculate RMS Torque for a given axis motion profile in my application?