L'utilizzo di una configurazione tradizionale con un unico motore e un cambio sulla vostra macchina confezionatrice orizzontale potrebbe essere il motivo per cui non viene raggiunto il livello di flessibilità e prestazioni necessario per stare al…
Per i produttori che intendano offrire opportunità di personalizzazione, la vera e propria personalizzazione di massa a lotto singolo richiederà molto di più che il semplice acquisto dell'ultimo modello di stampante 3D. È essenziale…
Quando e come personalizzare un servomotore standard dipende dai vantaggi previsti dalla personalizzazione, con una soluzione legata a formato, compatibilità e funzione. Scopri di più.
Un'alternativa alla personalizzazione di un servomotore è rappresentata dall'utilizzo di un motore frameless e dalla sua integrazione direttamente nella macchina.
Scopri di più nel nostro nuovo post sul blog!
Esistono molte ragioni per scegliere un motore frameless. Sono estremamente compatti, semplici, efficienti e precisi. È questo ciò che l’applicazione richiede?
Un motore antideflagrante è chiaramente contrassegnato da una targhetta che identifica la sua idoneità per un determinato ambiente pericoloso. La targhetta indicherà la classe di pericolosità, la divisione e il gruppo per cui il motore è…
I motori elettrici generano calore in condizioni operative normali e hanno il potenziale di generare una scintilla se una bobina del motore si guasta. Temperature eccessive dell'alloggiamento del motore o una scintilla non adeguatamente contenuta…
I sistemi elettro-ottici/a infrarossi hanno un ruolo essenziale nella difesa a terra, in aria, in mare e nello spazio. Scopri come progettiamo le soluzioni di motion per aiutarti ad ottenere sempre il massimo successo a livello di design.
Qual è il modo migliore per ottenere coppia elevata e fluidità di funzionamento a velocità relativamente basse, come necessario nelle applicazioni EO/IR. Scoprilo leggendo il nostro blog.
I motori brushless dominano il mercato, e a ragione. Scopri i principi di progettazione, i vantaggi e le migliori applicazioni di entrambi i tipi di motori nel nostro nuovo blog.
C'è molta confusione nel settore relativamente alla coppia di cogging, ai suoi effetti sull'oscillazione di coppia e al modo per conseguire il movimento più fluido per l'imaging EO/IR. Gli esperti Kollmorgen faranno chiarezza.