Salta al contenuto principale
blog | Cosa si dovrebbe sapere sui motori frameless |
|
2 minuti di lettura

Cos'è esattamente un motore frameless?

Un motore frameless è la parte attiva che produce coppia e velocità di un motore convenzionale, ma senza l'albero, i cuscinetti, l'alloggiamento o i terminali a campana. Il motore frameless è composto da due sole parti: il rotore e lo statore. Il rotore è di solito la parte interna che consiste in una ciambella d'acciaio rotante con magneti permanenti e che si monta direttamente sull'albero della macchina. Lo statore è la parte esterna, con laminazioni di acciaio e avvolgimenti di rame intorno ai denti per creare le forze elettromagnetiche che si montano in modo compatto all'interno del corpo dell'alloggiamento della macchina.

Motori senza carter serie KBM™

Perché dovrei usare motori frameless?

I motori frameless sono generalmente progettati in macchine avanzate che beneficerebbero di uno o più dei seguenti vantaggi:

  • Aumento delle prestazioni della macchina
    • Nessuna conformità meccanica (nessun gioco, nessun motion perso)
    • Maggiore larghezza di banda del sistema
    • Efficienza della macchina migliorata
  • Un fattore di forma più compatto
    • Ingombro ridotto della macchina
    • Massima coppia per volume
  • Manutenzione ridotta
    • Meno parti meccaniche
    • Nessun componente soggetto a usura o manutenzione

Come faccio a dimensionare un motore frameless per l'applicazione della mia macchina?

I motori frameless sono dimensionati nello stesso modo in cui si potrebbe dimensionare un servomotore convenzionale alloggiato. L'applicazione della macchina è valutata per i requisiti di motion sia per la coppia sia per la velocità. Una macchina progettata con un motore frameless avrà generalmente una maggiore efficienza a causa della mancanza di ingranaggi, cinghie e pulegge o elementi di accoppiamento nella trasmissione meccanica. Questa efficienza spesso semplifica il dimensionamento dei motori frameless. Conoscere la tempistica effettiva del ciclo di lavoro della macchina o del pezzo generalmente fa ottenere la coppia e la velocità RMS così come le condizioni di picco necessarie per selezionare un motore. Esistono tool online di dimensionamento del motion disponibili per contribuire a calcolare correttamente i requisiti di dimensionamento del motore.

C'è anche un tool per la curva delle prestazioni del motore frameless che permette ai progettisti di macchine di comprendere le prestazioni effettive del motore e dell'azionamento, anche con diverse tensioni di bus, corrente di azionamento disponibile e limitazioni di temperatura ambiente. Questo tool aiuta a ottimizzare la scelta dell'avvolgimento del motore frameless in base ai requisiti effettivi della macchina piuttosto che scegliere tra un insieme limitato di avvolgimenti basati sulla tensione standard del bus di ingresso.

Quali applicazioni sono più adatte ai motori frameless?

I motori frameless sono ampiamente utilizzati in quasi tutti i mercati delle macchine: robotica, medicale, macchine utensili, imballaggio, stampa, conversione e automazione generale. Fondamentalmente, ovunque si valutano i vantaggi di una migliore prestazione della macchina, di una forma compatta e di una manutenzione ridotta.

Quanto è facile installare un motore frameless?

La maggior parte delle persone suppone che l'installazione di un motore frameless sia un compito complesso e scoraggiante. Una rapida visione di questo video di installazione “come fare” aiuterà a dissipare queste preoccupazioni. In genere, i componenti del motore frameless possono essere installati in un design di base dell'alloggiamento della macchina utilizzando la tolleranza del collegamento scorrevole e gli adesivi industriali facilmente disponibili. L'uso di set di parti del motore frameless spesso porta a una migliore producibilità e a tempi ridotti di preparazione della macchina grazie all'eliminazione di accoppiamenti, ingranaggi e regolazioni della cinghia. Inoltre, il tempo di messa in servizio e messa a punto del sistema è ridotto grazie alla maggiore ripetibilità della meccanica del sistema.

Loading...

Kollmorgen fornisce soluzioni di motori frameless in 17 dimensioni standard (da 60 mm a 850 mm di diametro, con coppia fino a 13.000 Nm), ciascuna con diverse lunghezze di stack e opzioni di avvolgimento. Questi design standard possono fornire alla macchina una soluzione di motore frameless ideale per la propria applicazione.

Consulta un esperto

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più