Salta al contenuto principale

Oltre i limiti delle macchine confezionatrici orizzontali ad alta velocità >

L'utilizzo di una configurazione tradizionale con un unico motore e un cambio sulla vostra macchina confezionatrice orizzontale potrebbe essere il motivo per cui non viene raggiunto il livello di flessibilità e prestazioni necessario per stare al…

Servomotori più piccoli possono essere fondamentali per macchine adattive per la personalizzazione di massa >

Per i produttori che intendano offrire opportunità di personalizzazione, la vera e propria personalizzazione di massa a lotto singolo richiederà molto di più che il semplice acquisto dell'ultimo modello di stampante 3D. È essenziale…

Come personalizzare un servomotore - Soluzione standard o personalizzata >

Quando e come personalizzare un servomotore standard dipende dai vantaggi previsti dalla personalizzazione, con una soluzione legata a formato, compatibilità e funzione. Scopri di più.

Perché considerare i motori frameless per soluzioni personalizzate >

Un'alternativa alla personalizzazione di un servomotore è rappresentata dall'utilizzo di un motore frameless e dalla sua integrazione direttamente nella macchina. Scopri di più nel nostro nuovo post sul blog!

Cosa si dovrebbe sapere sui motori frameless >

Esistono molte ragioni per scegliere un motore frameless. Sono estremamente compatti, semplici, efficienti e precisi. È questo ciò che l’applicazione richiede?

Come faccio a sapere se il mio motore è antideflagrante? >

Un motore antideflagrante è chiaramente contrassegnato da una targhetta che identifica la sua idoneità per un determinato ambiente pericoloso.  La targhetta indicherà la classe di pericolosità, la divisione e il gruppo per cui il motore è…

Le tecnologie intelligenti stanno cambiando le prestazioni degli imballaggi >

Dal concetto alla produzione, Kollmorgen è l'unico partner necessario per il design più ambizioso, l'ingegneria più capace e la consegna più sicura. 

Perché usare motori a prova di esplosione? >

I motori elettrici generano calore in condizioni operative normali e hanno il potenziale di generare una scintilla se una bobina del motore si guasta. Temperature eccessive dell'alloggiamento del motore o una scintilla non adeguatamente contenuta…

Motion per missioni di successo >

I sistemi elettro-ottici/a infrarossi hanno un ruolo essenziale nella difesa a terra, in aria, in mare e nello spazio. Scopri come progettiamo le soluzioni di motion per aiutarti ad ottenere sempre il massimo successo a livello di design.

Motori convenzionali e "slotted": cosa occorre sapere >

Qual è il modo migliore per ottenere coppia elevata e fluidità di funzionamento a velocità relativamente basse, come necessario nelle applicazioni EO/IR. Scoprilo leggendo il nostro blog.

Con spazzole o brushless: come scegliere il motore giusto per ogni applicazione >

I motori brushless dominano il mercato, e a ragione.  Scopri i principi di progettazione, i vantaggi e le migliori applicazioni di entrambi i tipi di motori nel nostro nuovo blog.

Ancora coppia di cogging e oscillazione di coppia: cosa occorre sapere  >

C'è molta confusione nel settore relativamente alla coppia di cogging, ai suoi effetti sull'oscillazione di coppia e al modo per conseguire il movimento più fluido per l'imaging EO/IR. Gli esperti Kollmorgen faranno chiarezza.