Salta al contenuto principale
blog | Hai mai considerato un motore frameless? |
|
2 minuti di lettura

Hai mai considerato un motore frameless?

Quando la maggior parte degli ingegneri pensa a un servomotore CC brushless, è probabile che visualizzi un alloggiamento con una flangia per accogliere i bulloni di montaggio, connettori per accogliere i cavi di alimentazione e dati e un albero del rotore che si accoppia al carico.

All'interno, si immagina uno statore costituito da una pila di laminazioni scanalate riempite da avvolgimenti di rame. All'interno dello statore si trova un rotore con magneti permanenti che interagiscono con il campo elettromagnetico dello statore per produrre il motion rotatorio. Il rotore a magneti permanenti è montato su un albero supportato da cuscinetti alle due estremità che ne consentono la rotazione libera. Nel progetto può essere incorporato anche un dispositivo di feedback.

Questo è il design più comune dei servomotori, ma cosa succederebbe se eliminassi tutto tranne il rotore e lo statore: nessun alloggiamento, nessun albero, nessun connettore, nessun cuscinetto, nessun feedback integrato?

Questo è il design essenziale di un servomotore frameless, un design che offre molti vantaggi e opportunità per alcuni tipi di applicazioni. Vediamo perché scegliere un motore frameless e come integrarlo nella tua macchina.

Perché frameless?

Senza alloggiamento, cuscinetti o altri componenti oltre allo statore e al rotore, un motore frameless offre il motion più compatto e a maggiore densità di coppia possibile. Invece di un proprio alloggiamento, il motore può essere incorporato direttamente nella progettazione meccanica della macchina. Invece dei propri cuscinetti, può utilizzare l'albero e i cuscinetti esistenti della macchina.

Per questi motivi, i servomotori frameless possono essere la scelta ideale per assemblaggi compatti di livello superiore - ad esempio, attuatori rotanti - in cui l'obiettivo di progettazione è ottenere la coppia e la precisione più elevate nel fattore di forma più compatto.

Incorporati direttamente nella macchina, i motori frameless possono essere protetti anche da condizioni ambientali difficili, come quelle che si incontrano nelle applicazioni di washdown ad alta pressione o in immersione. Con i motori frameless le macchine possono essere più leggere, più compatte e più precise e richiedono meno manutenzione.

Come integrare un motore frameless nel tuo progetto

Detto questo, incorporare un motore frameless richiede una maggiore attenzione ai dettagli di progettazione rispetto a imbullonare un motore housed e al suo accoppiamento al carico o a un riduttore. Ecco una panoramica delle considerazioni più importanti per la progettazione.

Innanzitutto, è necessario determinare i componenti necessari per completare il sistema meccanico frameless basato sul motore:

  • Ingranaggi. I motori frameless sono spesso utilizzati per azionare direttamente il carico, senza backlash, cedevolezza o perdita di motion. Se è necessario un sistema di ingranaggi per aumentare la coppia, le scelte più appropriate includono riduttori compatti cilindrici, planetari, cicloidali o armonici (a onde di deformazione). Gli ingranaggi armonici sono particolarmente interessanti per le applicazioni che richiedono un elevato rapporto di riduzione nel fattore di forma più compatto e senza backlash.
  • Dispositivo di feedback Nella maggior parte dei casi, desideri utilizzare un encoder (incrementale o assoluto, a seconda dell'applicazione). Negli ambienti più difficili, un resolver potrebbe essere la scelta migliore. Questi dispositivi di feedback rilevano la posizione del rotore per consentire il controllo della velocità e della posizione ad anello chiuso. Le tracce Hall su un encoder o un sensore a effetto Hall dedicato integrato nel motore forniscono le informazioni necessarie al servoazionamento per commutare correttamente la potenza erogata al motore.
  • Freni. I freni elettromagnetici o meccanici possono essere necessari per fornire una coppia di mantenimento e per assicurare la sicurezza (soprattutto nelle applicazioni verticali) in caso di interruzione dell'alimentazione o di altri guasti del sistema. Un freno può anche essere utilizzato per "parcheggiare" un carico in una posizione stabile quando il motore è spento.
  • Cuscinetti. Il rotore frameless è accoppiato direttamente all'albero rotante dell'asse della macchina, supportato dai propri cuscinetti. Non è necessario modificare il progetto complessivo della macchina, ma è necessario comprendere dove si trovano l'albero e i cuscinetti e determinare un punto sull'albero in cui è possibile aggiungere il rotore, quindi costruire l'elemento di alloggiamento per lo statore in base a questa posizione.

Successivamente, si considerano altri elementi di progettazione della macchina:

  • Fattore di forma. Il tuo progetto meccanico è vincolato in termini di diametro o lunghezza del motore? I motori frameless sono disponibili sia in versione generatore di coppia (lunghezza assiale ridotta) sia in versione servo (lunghezza assiale maggiore). Se la tua applicazione può ospitare una lunghezza assiale relativamente compatta, nota che il diametro maggiore di un progetto di generatore di coppia consente di sfruttare la regola D2L per ottenere la massima densità di coppia.
  • Dissipazione del calore. Poiché lo statore frameless è incorporato direttamente nella macchina, assicurati che il materiale dell'alloggiamento che supporta lo statore fornisca un adeguato isolamento termico. In genere, lo spessore della parete nelle immediate vicinanze dello statore deve essere di almeno 4-6 mm. L'alluminio è il materiale termicamente conduttivo migliore e più comunemente utilizzato a questo scopo. Anche l'acciaio va bene, anche se alcune leghe di acciaio inossidabile possono essere meno efficaci nell'allontanare il calore e il loro utilizzo deve essere condizionato a un'adeguata revisione del progetto.
  • Assicurati di comprendere i limiti termici. Considera gli effetti del calore all'interno del sistema meccanico in base all'inserimento del motore nel gruppo. Ad esempio, in che modo un motore con una temperatura massima dell'avvolgimento di 155 °C influisce sui lubrificanti e sui componenti elettronici negli stretti confini di un attuatore rotante? 

    Anche con un dissipatore efficace, la temperatura nel raggio di 2,5 o 5 centimetri dall'armatura del motore può essere inferiore di soli 15-20 °C. Assicurati che i componenti sensibili al calore siano posizionati a una distanza sufficiente e/o prendi in considerazione un motore in grado di fornire la coppia e la velocità richieste a una temperatura massima dell'avvolgimento ridotta. I tool di progettazione disponibili sul sito web di Kollmorgen consentono ai progettisti di vedere come si comportano i nostri motori frameless ai limiti termici richiesti per l'applicazione.
  • Prendi in considerazione i sensori termici. Questi possono essere utilizzati per determinare se il motore si scalda troppo. Un dispositivo termico PTC (coefficiente positivo di temperatura) aggiunto al servoazionamento può assicurare un arresto sicuro del sistema, se necessario. Durante la fase di prototipazione, puoi utilizzare un sensore a termistore lineare per misurare quanto si scalda il motore quando funziona al punto di carico della coppia/velocità richiesta. Nei sistemi di controllo avanzati, possono essere utilizzati sensori per monitorare quando il motore è troppo sollecitato e aiutare il sistema a decidere quando è necessaria la manutenzione.
  • Progettazione per la producibilità. Quando si progetta un sistema di motion, come un attuatore rotante, è necessario iniziare con il risultato finale in mente, compresi tutti i passaggi e i costi che saranno coinvolti nella produzione del dispositivo e nella sua manutenzione nel corso della sua vita utile. Ricorda che la costruzione di un prototipo non equivale alla produzione su vasta scala. Assicurati di avere una fonte affidabile per tutti i componenti e che il processo di assemblaggio sia semplice. 

    Tieni presenti anche le elevate forze magnetiche presenti nel rotore a magneti permanenti. Pianifica le attrezzature e i dispositivi speciali di cui avrai bisogno per assemblare i motori in modo sicuro.

Perché utilizzare i servomotori frameless TBM2G?

Motore frameless TBM2G Kollmorgen

Kollmorgen offre una gamma completa di servomotori frameless nelle collaudate serie TBM e KBM e nell'innovativa serie TBM2G. Con tensioni di bus da 24 a 680 VCC, dai requisiti delle applicazioni a coppia elevata a quelli delle applicazioni ad alta velocità, dagli ambienti ordinari a quelli difficili ed estremi: c'è una soluzione Kollmorgen praticamente per tutte le applicazioni che traggono vantaggio dalla tecnologia dei servoazionamenti frameless.

La serie TBM2G, la nostra famiglia di motori più recente e innovativa, utilizza un progetto di generatore di coppia (pancake) per fornire la massima densità di coppia in un pacchetto elettromagnetico estremamente compatto. Se il fattore di forma del generatore di coppia è adatto alle tue esigenze applicative, ecco i principali motivi per scegliere TBM2G:

  • Efficienza termica. Rispetto alla temperatura massima dell'avvolgimento di 155 °C dei motori della concorrenza, i motori TBM2G sono ottimizzati per ottenere prestazioni eccezionali a una temperatura dell'avvolgimento di soli 85 °C (anche se possono sostenere prestazioni continue ancora più elevate alla temperatura massima dell'avvolgimento di 155 °C). 

    Il basso aumento termico del TBM2G lo rende ideale per l'uso in spazi ristretti, dove temperature più elevate potrebbero altrimenti danneggiare i lubrificanti dei cuscinetti e degli ingranaggi, l'elettronica di feedback e altri componenti sensibili al calore.
  • Ampia gamma di dimensioni. Ottimizzati per bus di tensione fino a 48 VCC, i motori TBM2G sono disponibili in sette diametri di telaio (50-115 mm), ciascuno con una scelta di tre lunghezze di pila (8, 13, 26 mm) e tre varianti di avvolgimento (A, C, D). Si tratta di un totale di 63 configurazioni standard che si adattano praticamente a qualsiasi applicazione a bassa tensione.
  • Scalabilità immediata. Kollmorgen è in grado di consegnare prototipi di motori in tempi brevi, pur mantenendo la massima qualità. Ancora più importante è il fatto che, una volta finalizzato il progetto, siamo in grado di scalare rapidamente fino a quantità di produzione complete, mantenendo una perfetta coerenza, per aiutarti a portare la tua macchina sul mercato più velocemente e con fiducia.

Il tuo futuro è frameless?

I motori frameless semplificano il motion, ma ci sono molte parti mobili quando si tratta di incorporarli in un progetto meccanico ottimizzato. Siamo qui per aiutarti a risolvere il problema. Contatta Kollmorgen e discutiamo insieme delle opportunità frameless per la tua applicazione.

Consulta un esperto

Motori Frameless

Scoprite la gamma di motori frameless di Kollmorgen, progettati per una facile integrazione nelle vostre applicazioni, migliorando le prestazioni, l'efficienza e le soluzioni di motion affidabili.
Scopri di più

Serie frameless TBM2G

Questi motori frameless di nuova generazione erogano un'elevata densità di coppia in un pacchetto elettromagnetico estremamente compatto e leggero, con dimensioni standard per ingranaggi armonici e progettazione scalabile per permetterti di stare sempre al passo con le esigenze di produzione a livello globale.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Subacqueo che fluttua nelle acque profonde dell'oceano, illustrando le condizioni estreme sottomarine rilevanti per la tecnologia dei motori per acque profonde.

Motion affidabile a 4.000 metri: IKM e Kollmorgen avanzano nel design dei motori per le profondità marine >

Scopri come IKM e Kollmorgen hanno co-progettato un sistema sottomarino di nuova generazione che opera in modo affidabile a profondità di 4.000 metri in condizioni estreme.
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market

Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market >

Per ottimizzare applicazione e prestazioni è essenziale comprendere la fisica e le tecniche di progettazione dei motori elettrici, frameless, "slotted" e "slottless". In questo webinar parleremo degli effetti del numero di poli, delle modifiche agli…
Integra i motori frameless in un design resistente all'ambiente

Integra i motori frameless in un design resistente all'ambiente >

Washdown quotidiani, immersione in acque profonde, radiazioni elevate, alto vuoto, atmosfere pericolose: quando un servomotore housed non è in grado di fornire la protezione necessaria in un fattore di forma compatto, considera la possibilità di…
Raggiungi la massima precisione di motion utilizzando i servomotori frameless

Raggiungi la massima precisione di motion utilizzando i servomotori frameless >

I motori frameless non sono solo per i giunti robotici. Attuatori compatti, sistemi per imaging elettro-ottico/infrared, sistemi di propulsione sommersi e altre applicazioni traggono vantaggio dal design compatto e dalla precisione dell'azionamento…
Motori frameless TBM2G per sistemi di propulsione e ambienti estremi

Tech Sheet: Motori frameless TBM2G per sistemi di propulsione e ambienti estremi >

I servomotori sono spesso utilizzati in ambienti estremi, ad esempio per veicoli sommergibili sistemi di propulsione, veicoli spaziali, produzione di semiconduttori in condizioni di alto vuoto, attrezzature igieniche soggette a washdown ad alta…