Beim Start des Upgrade Tools USB-CAN Dongle erscheint die Fehlermeldung ILLHW.
Mit einem aktuellen Betriebssystemen (Windows Vista/7/8) funktioniert die installierte DLL des USB CAN-Dongles nicht mehr. Wenn die Fehlermeldung ILLHW (illegal hardware) erscheint, ersetzen Sie nach der Installation die Datei "PCAN_USB.dll" im Installationsverzeichnis "C:\Programme\Drive Download Utility–USB\" mit der gleichnamigen einzelnen Datei "PCAN_USB.dll" aus dem heruntergeladenen PCAN_USB.ZIP Archiv aus der Downloads.
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >