En iyi performans için step motorunuzu doğru sürücü ile eşleştirmelisiniz. Seçiminizi yaparken aklınızda tutmanız gereken üç kritik bileşen var: Voltaj, akım ve indüktans. Her biri motorun performansında önemli bir rol oynuyor, üstelik bu…
Füzelerin bazı en zor ortamlarda çalışır. Dünyanın atmosferinin katmanları arasında geçiş yaparken ve yol aldıkları yoğun hız nedeniyle ciddi miktarda ısı akısı ile karşılaşabilirler. Saate 10.000 kilometreyi aşan hızlarda, bu koşullarda güvenilir ve…
Hızla gelişen Uzay, Havacılık ve Savunma (ARGE) gereksinimleri nedeniyle mühendisler sürekli artan taleplerle baş etmekte birçok zorluk çekiyorlar. Şirketlere, tedarik zinciri sorunlarından değişen devlet yönetmeliklerine kadar çeşitlilik gösteren bu…
Düşük Voltaj Direktifi elektrik sistemini beslemek için kullanılan şebeke voltajına, güvenliğe ilişkin spesifik IEC yönetmeliklerine ve elektrik çarpması ve ark riskine göre düşük voltajı 50 – 1000 Vac ya da 120 – 1500 Vdc arasında tanımlar. Düşük…
Herkes için erişilebilir ve satın alınabilir otomasyon, kullanıcıların otomasyon teknolojisini bir günden az zamanda kutudan çıktığı gibi kurmasına olanak tanıyan bir AMR platformunun piyasaya sürülmesiyle ileriye doğru büyük bir atılım yaptı.
Tüm elektrikli motorlar, bir tel bobinden geçen akımın sonucu olarak çalışıma sırasında ısınır. Elektrikli motorlarda, rotasyonu üretmek için gereken elektromanyetik devrenin bir parçası olan bobinler bakır tellerden yapılır. Bakır çok iyi bir…
Doğrudan tahrikli motorların performans avantajları iyi belgelenmiştir: Endüstri lideri performans, iyileştirilmiş doğruluk, daha yüksek verim, daha iyi güvenilirlik ve daha sessiz çalışma. Çünkü, geleneksel bir hareket kurulumunun aksine, doğrudan…
Mekanik ve hidrolik preslerle karşılaştırıldığında, mekanik servo metal kalıp presleri, daha yüksek hızlarda daha komplike kalıplar üretmek için yüksek torklu fırçasız motorlar kullanır. Ama kullanılan motorların türü (geleneksel olarak dişli ya da…
Artık sürdürülemez olanı kabul etmiyoruz. Önümüzdeki birkaç yılda harekete geçebilme ya da geçememe durumumuzun gelecek tüm nesillerin yaşamlarını doğrudan etkileyeceği konusunda daha önce hiç olmadığı kadar gerçek bir şekilde farkındayız. Ve bu…
Yakın zamana kadar sürücüleri, motorları ve kabloları farklı tedarikçilerden satın almak rutin bir yaklaşımdı. Teknoloji sayesinde kablo seçimi kolaylaştı ve herhangi bir kurulum teknisyeni spesifik uygulama ihtiyaçlarını karşılayan kabloları…
Bir hareket kontrol birimi, bağlanan elektronik sürücüleri ve motorları, makineleri otomatikleştirmek ve kontrol etmek için gerekli belirli işlevleri yerine getirecek şekilde yöneten programlanabilir bir cihazdır. Hareket kontrol birimleri, 3B…
Hareket sisteminizde bazı istenmeyen hareket veya açıklanamayan tahrik hataları yaşarsanız, birkaç olası nedeni vardır. Örneğin; tahrik üzerinden hareket kurulumu, kontrol içinde kötü tasarlanmış bir program ve 180 derece aşamalı motor veya geri…