Ana içeriğe atla

Doğru Tedarikçiyle Ortaklık, Savunma Programlarındaki Riski Azaltabilir  >

Hızla gelişen Uzay, Havacılık ve Savunma (ARGE) gereksinimleri nedeniyle mühendisler sürekli artan taleplerle baş etmekte birçok zorluk çekiyorlar. Şirketlere, tedarik zinciri sorunlarından değişen devlet yönetmeliklerine kadar çeşitlilik gösteren bu…

Düşük Voltajlı Motor Neye Denir? >

Düşük Voltaj Direktifi elektrik sistemini beslemek için kullanılan şebeke voltajına, güvenliğe ilişkin spesifik IEC yönetmeliklerine ve elektrik çarpması ve ark riskine göre düşük voltajı 50 – 1000 Vac ya da 120 – 1500 Vdc arasında tanımlar. Düşük…

Oyunu Değiştiren DIY Platform ile Bir Günde Otomasyon >

Herkes için erişilebilir ve satın alınabilir otomasyon, kullanıcıların otomasyon teknolojisini bir günden az zamanda kutudan çıktığı gibi kurmasına olanak tanıyan bir AMR platformunun piyasaya sürülmesiyle ileriye doğru büyük bir atılım yaptı.

Step Motorum Neden Isınıyor? >

Tüm elektrikli motorlar, bir tel bobinden geçen akımın sonucu olarak çalışıma sırasında ısınır. Elektrikli motorlarda, rotasyonu üretmek için gereken elektromanyetik devrenin bir parçası olan bobinler bakır tellerden yapılır. Bakır çok iyi bir…

Performansın Ötesine Geçmek: Doğrudan Tahrikli Sistemlerde Maliyet Tasarrufları >

Doğrudan tahrikli motorların performans avantajları iyi belgelenmiştir: Endüstri lideri performans, iyileştirilmiş doğruluk, daha yüksek verim, daha iyi güvenilirlik ve daha sessiz çalışma. Çünkü, geleneksel bir hareket kurulumunun aksine, doğrudan…

Metal Kalıpta Doğrudan Tahrik Teknolojisi ile Kusurları Azaltırken ROI'yi İyileştirme >

Mekanik ve hidrolik preslerle karşılaştırıldığında, mekanik servo metal kalıp presleri, daha yüksek hızlarda daha komplike kalıplar üretmek için yüksek torklu fırçasız motorlar kullanır. Ama kullanılan motorların türü (geleneksel olarak dişli ya da…

Tek Önemli Şey: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Ortak İnovasyon >

Artık sürdürülemez olanı kabul etmiyoruz. Önümüzdeki birkaç yılda harekete geçebilme ya da geçememe durumumuzun gelecek tüm nesillerin yaşamlarını doğrudan etkileyeceği konusunda daha önce hiç olmadığı kadar gerçek bir şekilde farkındayız. Ve bu…

Yüksek teknoloji ürünü, donanımlı kablolar, >

Yakın zamana kadar sürücüleri, motorları ve kabloları farklı tedarikçilerden satın almak rutin bir yaklaşımdı. Teknoloji sayesinde kablo seçimi kolaylaştı ve herhangi bir kurulum teknisyeni spesifik uygulama ihtiyaçlarını karşılayan kabloları…

Bir Hareket Kontrol Birimi Ne Yapar? >

Bir hareket kontrol birimi, bağlanan elektronik sürücüleri ve motorları, makineleri otomatikleştirmek ve kontrol etmek için gerekli belirli işlevleri yerine getirecek şekilde yöneten programlanabilir bir cihazdır.  Hareket kontrol birimleri, 3B…

Zırhlı Kablolar: Hareket Sistemlerinde Elektromanyetik Parazitin (EMI) Ortadan Kaldırılması >

Hareket sisteminizde bazı istenmeyen hareket veya açıklanamayan tahrik hataları yaşarsanız, birkaç olası nedeni vardır. Örneğin; tahrik üzerinden hareket kurulumu, kontrol içinde kötü tasarlanmış bir program ve 180 derece aşamalı motor veya geri…

Dört Önemli Kablo Tasarımı Kriteri >

Servo sistemler birçok hassas uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Optimum servomotor, servo sürücü ve geri besleme elemanlarında dikkatli bir tasarlama norm haline gelmiş olsa da gücü ve geri beslemeyi bağlayan kablolar genellikle sonradan…

Tehlikeli Ortamlar için Servo Motor Tasarım Hususları >

Servo motorlar ve tahrikler çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olsa da, zorlu veya tehlikeli ortamlarda çalışırken nelere dikkat edilmelidir? Çoğu durumda motorun kendisi zorlu ortamlarda çalışırken, tahrik elektroniği tehlikelerden…