Pular para o conteúdo principal

* Todos os webinars são apresentados em inglês, a menos que indicado de outra forma.

* Os cursos em sala de aula são ministrados em inglês e presencialmente em nosso escritório em Radford, Virgínia, EUA, a menos que indicado de outra forma.

Possibilite o desempenho e a confiabilidade em ambientes desafiadores com motores leves AKMA >

Webinar

Como você atende às demandas dos washdowns diários em um motor que não é de aço inoxidável? Como você combina o desempenho e a versatilidade com valores excelentes em um projeto de motor leve? Como você determina qual motor deve ser usado em…

Como diferenciar técnicas de frenagem para seu Sistema Servo >

Webinar

Pare! Um comando importante em um sistema de Motion. Geralmente, os freios são usados para desacelerar mecanicamente o sistema, mas também são usados para manter a carga no lugar. Cada tipo de freio tem um propósito. Quando você freia seu motor, você…

Como usar o aterramento, a proteção e a conexão para reduzir a interferência eletromagnética (EMI)  >

Webinar

A interferência eletromagnética, ou "ruído", é um desafio para engenheiros de Motion Control. Como a EMI pode causar movimentos acidentais, mitigar o ruído de sinais eletromagnéticos não desejados é essencial para sustentar o movimento preciso.…

Motioneering para Motores sem Carcaça >

Webinar

Dimensionar um servo tradicional ou um motor de passo é simples com a ferramenta Motioneering. Mas e quando é preciso dimensionar um motor sem carcaça? Há alguma consideração especial para essas peças? Descubra como é fácil dimensionar motores sem…

AKD2G: Sessões de mentoria: Guia de configuração rápida do AKD2G e de configuração avançada para AKD2G de eixo duplo >

Webinar

A Série de Sessões de Mentoria para servodrives AKD2G oferece uma experiência de aprendizado interativa com demonstrações do instrutor que permitem que você observe técnicas e estratégias de programação. Começaremos com a configuração do drive e, em…

Motion simplificado para sua aplicação de robótica militar >

Webinar

À medida que a tecnologia muda a interação entre máquinas e humanos, continua a surgir oportunidades para colocar novas capacidades robóticas nas mãos dos combatentes. Além de drones militares e exoesqueletos, outros tipos de robôs de defesa e…

Como projetar Robôs Colaborativos para melhorar o Tempo de Ciclo da máquina >

Webinar

A demanda de produção está levando o seu design de cobot (robô colaborativo) ao limite de desempenho? Requisitos de operação rigorosos causam superaquecimento? Você gostaria de projetar um cobot sem comprometer o desempenho ou o tempo de ciclo?…

Sem carcaça e sem dor de cabeça: implementação e instalação de motores sem carcaça >

Webinar

Os motores tradicionais estão restringindo o projeto da sua máquina? Os motores não precisam ser volumosos para criar movimento motion dinâmico. Os motores sem carcaça permitem que você mantenha o design de sua máquina elegante e são fáceis de…

TBM2G: Motion de última geração usando motores otimizados e compactos sem carcaça >

Webinar

Como obter torque máximo em velocidade máxima sem um motor superdimensionado? Como evitar temperaturas excessivas sem redução da potência? Como obter todo o desempenho necessário em um formato compacto que combina com acoplamento prontamente…

Em Movimento com Motores de Baixa Tensão  >

Webinar

A tecnologia está em movimento. Os motores operados por bateria permitem que os engenheiros incorporem processos de automação industrial em plataformas móveis. As tendências do mercado estão aumentando constantemente a necessidade de robôs móveis,…

Pergunte aos especialistas: Motores de passo  >

Webinar

Você já teve alguma dúvida complexa sobre controle de Motion e se perguntou a quem poderia pedir ajuda especializada? Nossa série Pergunte aos Especialistas reúne especialistas em Motion da Kollmorgen para fornecer respostas comprovadas às perguntas…

Projeto de motor de última geração para mísseis >

Webinar

Os sistemas de defesa de última geração exigem recursos de Motion de última geração. Motores comerciais prontos raramente atendem aos requisitos de projeto de munições guiadas e mísseis hipersônicos que devem atingir o alvo com precisão, apesar dos…