Salta al contenuto principale
0+

centri globali di produzione e assistenza

Oltre 1 milione

prodotti standard

0 +

anni di esperienza e competenza

News da Kollmorgen

Improving Performance by Adopting High Inertial Ratios

Migliorare le prestazioni adottando alti rapporti inerziali >

| 10:30 AM CET | Presentato in italiano
Partecipa a questa sessione didattica in cui illustreremo un sistema con movimenti indesiderati e presenteramo le fasi dell'accoppiamento inerziale moderno che possono migliorare le prestazioni.
 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

La differenza tra dati di targa continui e mantenimento di carichi continui  >

Quando si dimensionano correttamente i servomotori CA, è importante comunicare nella maniera idonea. Scopri la terminologia critica relativa al dimensionamento che porta a un funzionamento sicuro e affidabile.
Estendere il tempo e la distanza di volo degli UAV attraverso la selezione ottimizzata dei motori

Estendere il tempo e la distanza di volo degli UAV attraverso la selezione ottimizzata dei motori >

Scopri come Kollmorgen ottimizza le dimensioni, il peso e la densità di potenza delle soluzioni motion per aiutare gli UAV a volare più a lungo e più lontano per un maggiore successo delle missioni.
Kollmorgen presenta l'azionamento passo-passo P80360 con controllo di posizione ad anello chiuso

Kollmorgen presenta l'azionamento passo-passo P80360 con controllo di posizione ad anello chiuso  >

L'ultimo nato della piattaforma di azionamenti passo-passo P8000 offre una correzione della posizione in tempo reale e capacità di programmazione versatili .
Sistema aereo senza pilota in volo

Scegli il motore giusto per estendere il tempo e la distanza di volo dell'UAS >

| 17:00
Scoprire in che modo creare sistemi di movimento ottimizzati per l'efficienza e il fattore di forma, aiutando il design del tuo UAS a estenderne il tempo di volo e l'autonomia.
taglio laser

Scheda tecnica dell'azionamento passo-passo P80360 >

Basato sull'innovativa piattaforma P8000 di Kollmorgen, l'azionamento passo-passo P80360 offre una fluidità e una precisione superiori per i motori che funzionano in corrente alternata fino a 3,0 Arms per fase.
La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie

La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie >

Poiché i veicoli elettrici promettono un trasporto più pulito e sostenibile, la necessità di batterie agli ioni di litio affidabili è in aumento. I produttori di batterie sono alla ricerca di modi innovativi per massimizzare la qualità e la velocità…
Satellite di terra

Scheda tecnica di AKD2G 24A >

Il nuovo servoazionamento AKD2G 24A di Kollmorgen offre una capacità di corrente continua tre volte superiore e una ricca serie di funzioni per una semplice integrazione in applicazioni complesse.

Kollmorgen amplia le prestazioni e la flessibilità della sua serie di servoazionamenti di punta AKD2G con il nuovo drive da 24A  >

I clienti hanno ora la possibilità di ottenere maggiore potenza e controllo in un servoazionamento compatto ad alto amperaggio che offre maggiori possibilità di integrazione per supportare funzionalità di motion complesse in una macchina più…