Salta al contenuto principale

V-TAB >

V-TAB utilizza i veicoli AGV per ridurre i danni alle bobine di carta.

Transbotics >

Un Produttore Globale di Metalli di Prima Fusione Utilizza i Veicoli AGV per lo Spostamento di Carichi Pesanti All’Interno di un Ambiente Caldo.

Bottero - Glass Processing Plant - La molatura con metà degli assi >

Con la serie “Titan” il gruppo Bottero ha sviluppato un impianto completamente automatico per la lavorazione del vetro, che consente la molatura bilaterale degli spigoli taglienti delle lastre di vetro. La molatrice è costituita da un ampio telaio…

Kuka e Kollmorgen collaborano per progettare motori ottimizzati per robot compatti >

I robot compatti della serie KR Agilus Kuka sono precisi, agili e veloci. In quanto sistemi agili, queste unità di manipolazione a cinque assi e a sei assi offrono brevi tempi ciclo e un’elevata ripetibilità, soprattutto nelle operazioni…

IMA-PG - Packaging Machine - 450 Blister al Minuto >

450 Blister al Minuto PLC, motion control e azionamenti nella stessa unità: una soluzione completa per la PG Express

Protek - Lavorazioni laser all’avanguardia >

Lavorazioni laser all’avanguardia. L’ultima generazione di macchine con concetti di trasmissione meccanica convenienti

Lafer - Complete Motion Solutions for Packacking >

COMPLETE MOTION SOLUTION FOR PACKAGING Schleck enjoy the aromatic double

Schleuter - Labeling Machine - Etichettatura a 360 gradi con azionamento diretto >

MOTION CONTROL E AZIONAMENTI DIRETTI PER L’ETICHETTATURA - Etichettatura a 360 gradi con azionamento diretto - Uno sviluppo comune: una soluzione di motion control con sistema di controllo dell’etichettatura integrato.

Kollmorgen - Tutto in uno: un cavo per tutte le applicazioni >

SERVOAZIONAMENTI CON SISTEMA A CAVO SINGOLO - TUTTO IN UNO - Tutto in uno: un cavo per tutte le applicazioni - Tecnologia a cavo singolo nei servoazionamenti: oltre 10 anni di esperienza

Multivac - Packaging Machine - Sistemi elettrici per la termoformatura sottovuoto per imballaggio: più velocità senza dispositivi pneumatici >

Silenziosità, efficienza, regolabilità: MULTIVAC sfrutta la tecnologia di asservimento di Kollmorgen

Jakob Graphic Services - Jumbo Roll Collator - Le performance dubanucge della Kollmorgen Automation Suite™ incrementano la produttività di una macchina continua modulare completamente automatizzata >

La fascicolatrice di grandi dimensioni RC-500J, prodotta dall’azienda tedesca Jakob Graphic Services GmbH, offre prestazioni senza precedenti nella lavorazione di una vasta gamma di prodotti su carta continua.

Prinovis - Rotogravure Printing Press - Calcografia più dinamica: Prinovis scommette su Kollmorgen >

Alla ricerca di nuove unità di controllo per la regolazione di registro in una macchina rotativa per stampa calcolgrafica, Prinovis Itzehoe GmbH ha deciso di adottare un pacchetto di soluzioni Kollmorgen.