Se avete seguito
tutti i nostri post sull'evoluzione di Kollmorgen, saprete che Hugo Unruh è
stato uno dei primi a commercializzare con successo la tecnologia dei motori
frameless. Quello che la maggior
parte delle persone non sa è…
Per molti, "Made in Italy" è sinonimo di ceramiche italiane, ma lo sapevate che molte piastrelle sono state movimentate da "qualcos'altro" oltre che dai lavoratori italiani?
Spesso i servomotori vengono resi quando i freni sono usurati. Ciò è causato per lo più all'uso ripetuto dei freni, mentre il motore/carico è in movimento. Il ricorso al freno motore in una situazione "dinamica/di movimento" causerà una notevole…
Piccolo riassunto del nostro ultimo post: Nel 1948 un immigrato senza lavoro fondò la società Inland, con un patrimonio netto di circa 4000 $. Sei persone portarono avanti l'attività nel seminterrato e nel garage di casa Unruh. Il primo…
Leggi la storia entusiasmante su come Volvo ha introdotto gli AGV nella loro produzione. Anche se il 1973 sembra 100 anni fa, la tecnologia è più rilevante che mai.
La legge di Moore è stata per lungo tempo applicata ai progressi nelle industrie tecnologiche. I servosistemi e l'automazione hanno tratto particolari benefici dagli enormi miglioramenti in termini di memoria e capacità di elaborazione e, più…
I produttori di macchine puntano sulla funzionalità e l'affidabilità quando progettano una nuova macchina. Le idee sono messe sulla carta e i componenti sono raggruppati in schemi a blocchi, uniti da sottili linee per mostrare i collegamenti tra i…
E a tutti quei motori CC a magnete permanente, motori sincroni, servomotori, servoazionamenti, azionamenti passo-passo e, ricorderete sicuramente, i grandi motori passo-passo che producevano? Il motore passo-passo aveva una forma strana. Era…
Le applicazioni di rivestimento e laminazione richiedono una regolazione precisa della velocità, al fine di evitare ripple di velocità che generano rivestimenti non uniformi e "barre" orizzontali indesiderate nel substrato. Per ottenere la massima…
La seconda azienda casearia più grande d'Europa, Arla Foods, utilizza gli AGV nelle proprie strutture dal 2009. Scopri come l'azienda distribuisce il latte a milioni di persone.
Per definizione, l'eccentricità è la misura di quanto un rullo si discosta dalla circolarità perfetta. In teoria, l'eccentricità dovrebbe essere pari a zero, ma in realtà non lo è mai. In pratica, nessun rullo è perfettamente circolare, perché viene…