Salta al contenuto principale

Il design italiano te lo offre Kollmorgen >

Per molti, "Made in Italy" è sinonimo di ceramiche italiane, ma lo sapevate che molte piastrelle sono state movimentate da "qualcos'altro" oltre che dai lavoratori italiani?

101 MODI PER FRENARE IL VOSTRO SERVOMOTORE – Episodio 82 >

Spesso i servomotori vengono resi quando i freni sono usurati. Ciò è causato per lo più all'uso ripetuto dei freni, mentre il motore/carico è in movimento. Il ricorso al freno motore in una situazione "dinamica/di movimento" causerà una notevole…

Lo sviluppo di Kollmorgen: una storia di innovazione (parte V) >

Piccolo riassunto del nostro ultimo post: Nel 1948 un immigrato senza lavoro fondò la società Inland, con un patrimonio netto di circa 4000 $.  Sei persone portarono avanti l'attività nel seminterrato e nel garage di casa Unruh.  Il primo…

Veicoli a guida automatica: in Volvo era già una realtà nel 1973 >

Leggi la storia entusiasmante su come Volvo ha introdotto gli AGV nella loro produzione. Anche se il 1973 sembra 100 anni fa, la tecnologia è più rilevante che mai.

Nuove e interessanti applicazioni traggono benefici dalle servotecnologie >

La legge di Moore è stata per lungo tempo applicata ai progressi nelle industrie tecnologiche. I servosistemi e l'automazione hanno tratto particolari benefici dagli enormi miglioramenti in termini di memoria e capacità di elaborazione e, più…

Decentralizzazione: forte riduzione dei cablaggi e semplificazione delle architetture >

I produttori di macchine puntano sulla funzionalità e l'affidabilità quando progettano una nuova macchina. Le idee sono messe sulla carta e i componenti sono raggruppati in schemi a blocchi, uniti da sottili linee per mostrare i collegamenti tra i…

Cosa è successo al brand Pacific Scientific? >

E a tutti quei motori CC a magnete permanente, motori sincroni, servomotori, servoazionamenti, azionamenti passo-passo e, ricorderete sicuramente, i grandi motori passo-passo che producevano? Il motore passo-passo aveva una forma strana. Era…

Eliminate le antiestetiche barre sul vostro substrato utilizzando una tecnologia ad azionamento diretto >

Le applicazioni di rivestimento e laminazione richiedono una regolazione precisa della velocità, al fine di evitare ripple di velocità che generano rivestimenti non uniformi e "barre" orizzontali indesiderate nel substrato. Per ottenere la massima…

AKD BASIC - è proprio Basic? >

I nostalgici si chiederanno quando hanno avuto a che fare per la prima volta con il linguaggio BASIC. Ma che cos'è il linguaggio BASIC?

Rispondere alla sfida ‘Got Milk?’ nelle aziende casearie europee >

La seconda azienda casearia più grande d'Europa, Arla Foods, utilizza gli AGV nelle proprie strutture dal 2009. Scopri come l'azienda distribuisce il latte a milioni di persone.

Eccentricità, oscillazione e in che modo può essere utile un servosistema >

Per definizione, l'eccentricità è la misura di quanto un rullo si discosta dalla circolarità perfetta. In teoria, l'eccentricità dovrebbe essere pari a zero, ma in realtà non lo è mai. In pratica, nessun rullo è perfettamente circolare, perché viene…

Gli AGV nel nuovo panorama industriale >

Le industrie manifatturiere di prossima generazione si trovano ad affrontare nuove sfide. Che ruolo possono giocare i veicoli a guida automatica?