Ratingen, 12. Februar 2025 – Kollmorgen setzt neue Maßstäbe in der Antriebstechnik für Robotikanwendungen. Auf der all about automation in Friedrichshafen präsentiert der internationale Motion Control Anbieter am 25. und 26. Februar 2025 sein umfassendes Produktportfolio rund um Motoren, Servoantriebe und Controller. An Stand 628 in Halle B2 können sich die Besucher anhand von Produktapplikationen von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Bewegungslösungen des Unternehmens überzeugen.
Ein Schwerpunktthema von Kollmorgen auf der all about automation in Friedrichshafen ist die Robotik. Mit dem TBM2G bietet das Unternehmen einen gehäuselosen Motor, der sich nicht nur durch seine Energieeffizienz auszeichnet, sondern auch ein hohes Drehmoment bei kleinstem Rastmoment in einem sehr kompakten elektromagnetischen Design liefert. Mit seinen sieben Baugrößen eignet er sich für eine Vielzahl von Anwendungen – sowohl in der Robotik als auch in anderen industriellen Einsatzgebieten.
Umfassende Expertise in der Robotik
Ein weiteres Highlight auf der Messe ist der Vortrag „Herausforderungen beim Design von Robotergelenken meistern“ in der Talk Lounge der all about automation an Stand 542 in Halle B2. Am Dienstag, den 25. Februar um 13:10 Uhr wird Georg Drees, Key Account Manager Robotics bei Kollmorgen, vorstellen, wie Unternehmen durch innovative Ansätze bei der Konstruktion von Robotergelenken ein Maximum an Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit erreichen können.
Wissenswertes über Kollmorgen
Kollmorgen, eine Marke von Regal Rexnord™, verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Antriebstechnik, die sich in den leistungsstärksten und zuverlässigsten Motoren, Antrieben, FTS-Steuerungslösungen und Automatisierungsplattformen der Branche bewährt hat. Wir liefern bahnbrechende Lösungen, die außergewöhnliche Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit vereinen und Maschinenbauern einen unbestreitbaren Marktvorteil verschaffen.