Skip to main content
United States
|
-

Auf Leistung ausgelegt:
Von Komponenten zu Komplettlösungen

Erleben Sie, wie Sie mit intelligenterer Technik durchgängig Ausfallzeiten minimieren und Ihren Durchsatz maximieren können

PACK Expo 2026

In der heutigen schnelllebigen Verpackungs- und Materialhandhabungsbranche ist es schwieriger denn je, einen hocheffizienten Betrieb aufrechtzuerhalten. Häufige Wartung, unerwartete Störungen von Produktionslinien, Personalengpässe, komplexe Umrüstungen und die Integration neuer Technologien bereiten Probleme im gesamten Betriebsablauf. All dies führt zu längeren Ausfallzeiten von Maschinen – der größten Bedrohung für Durchsatz, Produktivität und Rentabilität.

Auf der PACK EXPO International 2026 wird Kollmorgen, eine Marke von Regal Rexnord, Antriebslösungen vorstellen, die OEMs aus dem Bereich der Verpackung, Maschinenbauer und Entwicklungsteams für Automatisierungslösungen in die Lage versetzen, intelligentere und zuverlässigere Maschinen zu bauen. Präsentiert wird das neue Kollmorgen Essentials™ Motion System – eine einfach umzusetzende Antriebslösung, die Motor, Antrieb, Controller, Software und Verkabelung vereint und für zuverlässige Leistung, einfachere Inbetriebnahme und einen außergewöhnlichen Mehrwert für Achsen in der industriellen Automatisierung sorgt.

Besucher können zudem die neueste Kollmorgen-Live-Demo erleben, in der der Essentials PCMM2G Motion Controller, Essentials-Antriebe und Funktionen der Kollmorgen Automation Suite vorgestellt werden. In der Demo, in der sich alles um koordinierte Bewegungen dreht, können die Besucher praxisnah miterleben, wie die Technologie von Kollmorgen den Anwendungen im Bereich der Verpackung und Materialhandhabung zugute kommt, die eine präzise Positionierung, Achsensynchronisierung, Indexierung und eine schnelle Inbetriebnahme erfordern.

Im Rahmen des Gesamterlebnisses des Stands von Regal Rexnord werden die Kollmorgen-Lösungen aufzeigen, wie einzelne Komponenten zu kompletten, intelligenten Systemen zusammengeführt werden können. Von Servomotoren und Antrieben bis zu Motion Controllern, Software, Conveying Technologien und integrierten Antriebsstranglösungen kann das gesamte Markenportfolio von Regal Rexnord im Zusammenspiel die Komplexität von Systemen verringern, die Zuverlässigkeit verbessern und Produktionslinien in Gang halten.

Wenn Sie Betriebsabläufe optimieren, den Durchsatz erhöhen, die Maschinenkonstruktion vereinfachen oder resilientere Automatisierungsprozesse entwickeln möchten, können Sie am Stand S-2174 sehen, wie Kollmorgen und Regal Rexnord Ihnen zu der Antriebsleistung, dem Mehrwert und der Souveränität verhelfen können, die notwendig sind, um in einer anspruchsvollen Branche einen Schritt voraus zu sein.