By using high-reach AGVs, Ocean East International Logistics decrease their operational cost. The main reason for choosing AGVs instead of a fixed automation solution is flexibility. The system could be used in the existing warehouse layout and it can also easily be adapted to future changes in the warehouse.
AGV Kontrol Çözümü
NDC8 platformumuz, otomatik forkliftler ve diğer AGVler için tam ve genel amaçlı bir kontrol çözümüdür. Bu uygulamadan bağımsız, ölçeklendirilebilir çözümü, mevcut araç tasarımlarının yanı sıra ana sistemlere ve materyal taşıma çözümlerine entegre etmek kolaydır.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.
İlgili kaynaklar