Pular para o conteúdo principal

* Todos os webinars são apresentados em inglês, a menos que indicado de outra forma.

* Os cursos em sala de aula são ministrados em inglês e presencialmente em nosso escritório em Radford, Virgínia, EUA, a menos que indicado de outra forma.

Escolha o motor certo para prolongar o tempo e a distância de voo do VANT >

Webinar

Os veículos aéreos não tripulados (VANT) desempenham um papel cada vez mais importante nas operações militares, de segurança, policiais, humanitárias e comerciais que exigem uma travessia rápida e flexível de grandes áreas, minimizando a sobrecarga e…

Dicas para dimensionar e programar o controle de movimento para aplicações de pórtico >

Webinar

Organizar um projeto de aplicação desde a concepção ao desenvolvimento pode ser uma tarefa tremenda. Aplicações como a de um pórtico (estrutura multieixo que compartilham uma carga) requerem atenção especial na seleção e implementação de componentes.…

Melhorando o desempenho com casamento de inércia moderno >

Webinar

Movimentos inesperados podem danifcar produtos e desencadear situações perigosas. Mas e se você pudesse remover movimentos indesejados enquanto diminui o tamanho do motor e aumenta o desempenho?Impossível? Não quando você compreende os efeitos da…

Como o projeto personalizável de cobots pode ajudar você a criar uma empresa de robótica cirúrgica bem-sucedida  >

Webinar

Os robôs colaborativos e a IA estão se tornando cada vez mais importantes para cirurgiões que precisam executar tarefas extremamente precisas e, muitas vezes, altamente repetitivas. Mas as aplicações cirúrgicas possuem desempenho e requisitos de…

Possibilite o desempenho e a confiabilidade em ambientes desafiadores com motores leves AKMA >

Webinar

Como você atende às demandas dos washdowns diários em um motor que não é de aço inoxidável? Como você combina o desempenho e a versatilidade com valores excelentes em um projeto de motor leve? Como você determina qual motor deve ser usado em…

Como diferenciar técnicas de frenagem para seu Sistema Servo >

Webinar

Pare! Um comando importante em um sistema de Motion. Geralmente, os freios são usados para desacelerar mecanicamente o sistema, mas também são usados para manter a carga no lugar. Cada tipo de freio tem um propósito. Quando você freia seu motor, você…

Como usar o aterramento, a proteção e a conexão para reduzir a interferência eletromagnética (EMI)  >

Webinar

A interferência eletromagnética, ou "ruído", é um desafio para engenheiros de Motion Control. Como a EMI pode causar movimentos acidentais, mitigar o ruído de sinais eletromagnéticos não desejados é essencial para sustentar o movimento preciso.…

Motioneering para Motores sem Carcaça >

Webinar

Dimensionar um servo tradicional ou um motor de passo é simples com a ferramenta Motioneering. Mas e quando é preciso dimensionar um motor sem carcaça? Há alguma consideração especial para essas peças? Descubra como é fácil dimensionar motores sem…

AKD2G: Sessões de mentoria: Guia de configuração rápida do AKD2G e de configuração avançada para AKD2G de eixo duplo >

Webinar

A Série de Sessões de Mentoria para servodrives AKD2G oferece uma experiência de aprendizado interativa com demonstrações do instrutor que permitem que você observe técnicas e estratégias de programação. Começaremos com a configuração do drive e, em…

Motion simplificado para sua aplicação de robótica militar >

Webinar

À medida que a tecnologia muda a interação entre máquinas e humanos, continua a surgir oportunidades para colocar novas capacidades robóticas nas mãos dos combatentes. Além de drones militares e exoesqueletos, outros tipos de robôs de defesa e…

Como projetar Robôs Colaborativos para melhorar o Tempo de Ciclo da máquina >

Webinar

A demanda de produção está levando o seu design de cobot (robô colaborativo) ao limite de desempenho? Requisitos de operação rigorosos causam superaquecimento? Você gostaria de projetar um cobot sem comprometer o desempenho ou o tempo de ciclo?…

Sem carcaça e sem dor de cabeça: implementação e instalação de motores sem carcaça >

Webinar

Os motores tradicionais estão restringindo o projeto da sua máquina? Os motores não precisam ser volumosos para criar movimento motion dinâmico. Os motores sem carcaça permitem que você mantenha o design de sua máquina elegante e são fáceis de…