Pular para o conteúdo principal
A Kollmorgen lança a avançada Série P8000 com o novo drive de motor de passo P80630-SDN |

RADFORD, VA., 1/24/2023 — A Kollmorgen, líder global em sistemas de controle de Motion, anunciou hoje o novo drive de motor de passoP80630-SDN. Agora, os clientes podem se beneficiar de recursos como suavidade, precisão e torque em todas as faixas de velocidade em uma carcaça significativamente mais compacta, permitindo máquinas menores, mais leves e mais versáteis. A Kollmorgen também apresentará outros drives de motor de passo e recursos nos próximos meses, que se baseiam na nova plataforma de drive de motor de passo P8000 da marca.

O drive de motor de passo P80630-SDN controla motores de passo que operam em 24 a 75 VCC com corrente de até 5,5 Arms por fase (pico de 7,8 Arms). Trata-se de uma solução ideal para etiquetadoras, mesas de indexação, máquinas CNC, sistemas de embalagem, bombas e outros sistemas multi-eixos ou simples que precisam de baixa velocidade, com controle de Motion de ponto a ponto para cargas fixas.

Com base no sucesso dos drives anteriores da Kollmorgen como o 6410 e o P70530, o novo drive P80630-SDN entrega uma melhor precisão de posição, conforme demonstrado em testes de laboratório com os motores de passo da Série PMX. Esse novo drive compacto e eficiente atinge um resultado de corrente 10% melhor, em uma carcaça 60% menor, sendo até 34 mm menor do que a do 6410, dependendo do modelo. Mais do que tudo, ele reduz o tempo de configuração oferecendo um desempenho suave e preciso em todas as velocidades, sem a necessidade de comutadores de controle de amortecimento eletrônico.

O drive de motor de passo P80630-SDN oferece suporte a interfaces de direção e passo diferencial ou de fim de curso simples convencional (necessário trem de pulso fornecido pelo usuário) ou entradas de comando CW/CCW. As configurações selecionáveis de chave Dip incluem corrente de fase de motor, redução de corrente ociosa e resolução de passo de até 1/128 micropasso, sem necessidade de programação. A entrada de habilitação dedicada e a saída de falha, fornecem controle do estágio de potência do drive e o monitoramento de erros. O lançamento de outros modelos com novos recursos está agendado para os próximos meses. Os drives selecionados também incluirão protocolos fieldbus amplamente utilizados para integração com os controladores de Motion padrões do setor. Todos os drives da série possuem certificações CE, RoHS e REACH.

Como em todos os produtos da Kollmorgen, os clientes podem contar com o suporte para otimizar a seleção do motor/drive, o dimensionamento, a configuração e o desempenho. A disponibilidade de produtos em todo o mundo e o histórico comprovado da Kollmorgen garantem o sucesso de longo prazo do projeto.

"O P80630-SDN é o drive de motor de passo mais versátil e com melhor desempenho da nossa linha", diz Ross McMillan, vice-presidente de engenharia da Kollmorgen. "E isso é apenas o início. A nova Série P8000 em breve oferecerá uma grande variedade de drives para impulsionar e controlar os motores de passo da Kollmorgen, em diversas aplicações em que os motores de passo são a melhor escolha. É sempre empolgante ampliar nossa liderança no setor de controle de Motion e atender melhor aos requisitos mais desafiadores dos nossos clientes."

Para mais informações, acesse https://www.kollmorgen.com/pt-br/products/drives/stepper/p8000.

Sobre a Kollmorgen

A Kollmorgen tem mais de 100 anos de experiência em Motion, comprovada com motores, drives, atuadores lineares, soluções de controle para AGV e plataformas de automação de maior desempenho e confiabilidade do setor. Oferecemos soluções inovadoras, que combinam, desempenho, confiabilidade e facilidade de uso excepcionais, dando aos fabricantes de máquinas uma vantagem inquestionável no mercado.

A Kollmorgen é uma marca da Altra Industrial Motion Corp. (NASDAQ: AIMC), uma importante desenvolvedora e produtora global de uma ampla gama de soluções de controle de Motion e transmissão de energia. Com componentes e sistemas projetados que fornecem o controle essencial da velocidade, do torque, do posicionamento e de outras funções do equipamento, os produtos Altra podem ser usados em quase qualquer máquina, processo ou aplicação que envolva movimento.

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais