Pular para o conteúdo principal
O que é um sistema de malha fechada?

O que é um sistema de malha fechada? >

Ao aprender sobre servomotores e sistemas de servo, é provável que você encontre a frase "sistema de malha fechada". Se você já se perguntou o que isso significa e como funciona, você veio ao lugar certo. Vamos analisar algumas das perguntas mais…
Motores para robótica: você realmente precisa fazer concessões?

Motores para robótica: você realmente precisa fazer concessões?  >

O projeto de junta robótica quase sempre envolve dilemas. Mas tem que ser assim? Vejamos os três dilemas mais comuns.

Obtenha o posicionamento exato sem complexidade com motores de passo >

Se você procura por motion preciso com configuração fácil, os motores de passo devem ser sua primeira escolha ao construir ou atualizar uma máquina.
Diagrama do controlador de motion

Qual é a diferença entre um servodrive e um controlador de motion? >

No mundo da automação, pode haver uma linha tênue entre o que é considerado um controlador de motion e o que representa um servodrive básico.  É fundamental entender a funcionalidade e a inteligência de cada dispositivo, já que, em muitas…
O que você precisa saber ao selecionar um drive para seu motor de passo

O que você precisa saber ao selecionar um drive para seu motor de passo >

Para tirar o máximo proveito do seu motor de passo, você precisa emparelhá-lo com o drive adequado. Existem três elementos críticos a serem considerados ao fazer sua seleção: tensão, corrente e indutância. Cada um desempenha um papel importante no…
Como superar as limitações no projeto de mísseis

Como superar as limitações no projeto de mísseis >

Mísseis operam em algumas das condições mais exigentes. Eles podem experimentar um fluxo de calor imenso ao atravessar as camadas da atmosfera da Terra e devido à alta velocidade em que o míssil viaja. Com velocidades superiores a 10.000 quilômetros…
As parcerias certas com fornecedores podem mitigar o risco em programas de defesa

As parcerias certas com fornecedores podem mitigar o risco em programas de defesa  >

Para os requisitos aeroespaciais e de defesa (A&D) em rápida evolução, os engenheiros enfrentam muitos desafios para acompanhar as demandas em constante crescimento. De questões da cadeia de suprimentos a mudanças nas regulamentações…
O que é considerado como um motor de baixa tensão?

O que é considerado como um motor de baixa tensão? >

A Diretiva de baixa tensão define a baixa tensão de 50 a 1000 Vca, ou 120 a 1500 Vcc, que é baseada na tensão da rede usada para alimentar o sistema elétrico e está de acordo com as regulamentações IEC específicas sobre segurança e risco de choque e…
Automação em um único dia com a revolucionária plataforma "Faça você mesmo" (DIY)

Automação em um único dia com a revolucionária plataforma "Faça você mesmo" (DIY) >

A automação mais acessível e econômica para todos deu um salto gigantesco com o lançamento de uma plataforma AMR que permite aos usuários instalar tecnologias de automação prontas para uso em menos de um dia.

Por que meu motor de passo fica quente? >

Todos os motores elétricos aquecem durante a operação, que é simplesmente um produto de passagem de corrente por uma bobina de fio. Os motores elétricos usam fios de cobre para formar bobinas que fazem parte do circuito eletromagnético necessário…

Além do desempenho: economias de custos com sistemas direct drive >

Os benefícios de desempenho de motores direct drive estão bem documentados: desempenho líder do setor, maior precisão, maior rendimento, maior confiabilidade e operações mais silenciosas. Isso ocorre porque, diferentemente da configuração de Motion…

Como reduzir defeitos e melhorar o ROI na estampagem de metal com tecnologia direct-drive >

https://www.kollmorgen.com/pt-br/solutions/metal-forming/estampagem-dobradeiras/Em comparação com as prensas mecânicas e hidráulicas, as prensas de estampagem de metal servomecânicas usam motores sem escova de alto torque para criar estampagens mais…

O grande acontecimento: inovando juntos para um futuro sustentável >

Não estamos mais nos conformando com o não sustentável. Mais do que nunca, estamos dramaticamente conscientes de que nossa capacidade, ou incapacidade, de agir nos próximos anos moldará diretamente a vida de todas as gerações futuras. E nossa melhor…

Cabos aprimorados, produto de alta tecnologia >

Até recentemente, a compra de drives, motores e cabos de diferentes fornecedores era rotina. A tecnologia simplificou o processo de escolha dos cabos e qualquer técnico de instalação era capaz de escolher cabos que atendessem às necessidades de uma…
maestro de uma orquestra

O que um controlador de motion faz? >

Um controlador de motion é um dispositivo programável que gerencia motores e drives eletrônicos conectados para executar funções específicas de automação e controle de máquinas.  Os controladores de motion podem variar de chips de…