Até recentemente, a compra de drives, motores e cabos de diferentes fornecedores era rotina. A tecnologia de drive simplificou o processo de escolha dos cabos, e qualquer técnico de instalação se tornou capaz de escolher cabos que atendam às necessidades de uma aplicação específica e instalá-los sem causar problemas críticos no sistema.
Ao longo dos últimos anos, no entanto, o aumento das aplicações de servodrives gerou uma demanda de mercado por drives cada vez menores em tamanho. Isso levou ao desenvolvimento de novos tipos de tecnologia, como transistores cada vez mais rápidos que minimizam as perdas e as dimensões de dissipadores de calor, conexões de cabos com diâmetro menor e uma mudança cada vez mais pronunciada em direção a conexões drive-motor que usam um único cabo composto.
O cabo é agora um componente importante do sistema. O número reduzido de condutores é obtido combinando a comunicação digital de feedback, a potência DC e a potência do motor em um cabo. Isso acarreta alguns requisitos mais rigorosos do cabo. Devido às taxas de transmissão de alta frequência de feedback digital e à presença de harmônicos de alta frequência de comutação para a potência do motor, os parâmetros de capacitância do cabo, layout do condutor, isolamento e blindagem tornam-se críticos.
Os cabos tornaram-se cada vez mais um produto tecnológico, assim como os conectores. A escolha de cabos adequados para uma aplicação de dados requer uma experiência ampla, porém específica, dos produtos a serem conectados, como drives e motores. Esse conhecimento pode estar disponível apenas para a empresa que os projetou. Ter o equipamento e o conhecimento necessários para produzir conexões de alta qualidade não é uma tarefa fácil quando você deseja manter a flexibilidade de encontrar soluções próprias para aplicações específicas que muitas vezes não podem ser codificadas em um produto "padrão". Isso inclui cumprir os requisitos das regulamentações locais, que podem mudar rapidamente hoje em dia.
Os cabos de conexão não são mais considerados um acessório, mas um produto por direito próprio que requer um nível de competência semelhante ao de qualquer outro produto. Somente a empresa que projetou os motores e drives está em condições de fazer as escolhas apropriadas para oferecer a seus clientes uma conexão flexível e de alta qualidade que pode ser adaptada aos requisitos de sua aplicação.