Fino a poco fa, acquistare azionamenti, motori e cavi da fornitori diversi era la norma. La tecnologia degli azionamenti rendeva semplice il processo di selezione dei cavi e qualsiasi tecnico di installazione era in grado di scegliere i cavi adatti alle esigenze di un'applicazione specifica e di installarli senza causare problemi critici per il sistema.
Tuttavia, negli ultimi anni il consolidamento delle applicazioni di servoazionamento ha generato una domanda di azionamenti con dimensioni sempre più ridotte. Questo ha portato allo sviluppo di nuove tecnologie come transistori ad elevata rapidità che riducono le perdite (e le dimensioni) dei dissipatori di calore, connessioni di cavi con un diametro inferiore e una tendenza sempre maggiore verso connessioni azionamento-motore che utilizzano un unico cavo composito.
Il cavo è ora un componente importante del sistema. Per ottenere un numero ridotto di conduttori si combinano comunicazione digitale con retroazione, alimentazione CC e alimentazione del motore in un unico cavo, che pertanto presenta requisiti più severi e rigorosi. Le velocità di trasmissione ad alta frequenza della retroazione digitale e la presenza di armoniche ad alta frequenza per la commutazione all'alimentazione del motore rendono i parametri dei cavi critici a livello di capacità, layout dei conduttori, isolamento e schermatura.
I cavi sono ormai diventati un prodotto tecnologico, proprio come i connettori. Scegliere i cavi idonei per un'applicazione dati richiede una vasta esperienza specifica in merito ai prodotti da collegare come azionamenti e motori. Solo la società che li ha progettati dispone di queste conoscenze. Non è per niente facile disporre dell'attrezzatura e del know-how necessari per produrre connessioni di alta qualità quando si desidera trovare soluzioni ad-hoc flessibili per applicazioni specifiche che spesso non possono essere codificate come prodotto "standard". Questo comprende la conformità con i requisiti delle normative locali che, al giorno d'oggi, possono cambiare rapidamente.
I cavi di collegamento non sono quindi più considerati un semplice accessorio, ma un prodotto a sé stante che richiede livelli di competenza analoghi a quelli di qualsiasi altro prodotto. Solo la società che ha progettato i motori e gli azionamenti è in grado di fare le scelte giuste per offrire ai clienti connessioni flessibili e di alta qualità, personalizzabili a seconda dei requisiti dell'applicazione in questione.