Settore aerospaziale e difesa >
Nella progettazione e nella realizzazione di sistemi di movimentazione da utilizzare nel settore aeronautico e della difesa, prevale un principio di importanza assoluta: non si può sbagliare mai. I sistemi di sorveglianza e difesa e gli armamenti…
Settore Agricolo >
Le attrezzature agricole automatizzate e i field robot beneficiano di un motion elettrico potente, preciso, compatto e resistente alle intemperie e ai lavaggi frequenti.
Material Handling >
Operazioni di movimentazione più rapide e sicure con una riduzione dei costi di manodopera: Kollmorgen fornisce soluzioni hardware e software complete per automatizzare veicoli AGV e i veicoli per trasporto e carico di rimorchi.
Logistica della produzione automobilistica >
La produzione automobilistica richiede la massima precisione. Gli AGV assicurano un flusso continuo dei materiali, riducono i tempi di fermo e migliorano l'efficienza, supportando la produzione just-in-time e incrementando la precisione e le…
Industria alimentare >
Motori, azionamenti e riduttori con prestazioni top di gamma, progettati per resistere a detergenti corrosivi e lavaggi ad altra pressione necessari per garantire la conformità normativa e la sicurezza alimentare.
Macchine utensili >
Le macchine utensili, quali rettificatrici e torni, tagliano e sagomano metallo, plastica e altri materiali con la massima precisione possibile. Il motion perfettamente adattato all'applicazione elimina gioco e cedevolezza per una miglior…
Formatura del metallo >
Costruisci macchine per la formatura del metallo più piccole e più efficienti per conseguire gli obiettivi di motion che desideri.
Automazione per il settore medicale e di laboratorio >
Dalla radiologia al tavolo operatorio, una miglior gestione del movimento significa una miglior assistenza a livello sanitario.
Imaging medico >
Kollmorgen offre motori, azionamenti e competenza per affiancarti nella progettazione dei sistemi più avanzati di imaging in campo medico.
Mining and Construction >
Mantieni la sicurezza delle persone e migliora l'efficienza e la redditività delle tue operazioni minerarie o delle costruzioni utilizzando motori progettati per affrontare i lavori più difficili.
Oil & Gas >
Scopri le soluzioni di motion perfette per l'industria oil & gas. Kollmorgen offre sistemi di motion avanzati e motori antideflagranti per migliorare le operazioni in aree pericolose.
Imballaggio e Converting >
Maggior precisione nelle operazioni di taglio, piegatura e formatura. Adattamenti più rapidi e flessibili. Maggior rapidità. Errori e scarti minimi. Un movimento migliore fa la differenza.Farmaceutico >
Dalla formulazione alla preparazione delle compresse, dal riempimento delle capsule al confezionamento, le soluzioni Kollmorgen progettate per il settore farmaceutico sono resistenti ai cicli di lavaggio garantendo elevata produttività e qualità.Smistamento posta e pacchi >
Centinaia di migliaia di lettere vengono smistate perfettamente ogni giorno: è una continua sfida di velocità,precisione e affidabilità delle soluzioni di automazione Kollmorgen.Stampa >
La qualità della stampa dipende dalla qualità del movimento. Produttività più elevata e stampa perfetta con meno scarti.
Robotica >
Kollmorgen è il produttore leader a livello globale di soluzioni di motori per la robotica. Abbiamo alle spalle decenni di esperienza e ampie competenze nella promozione dell’innovazione nella robotica per le applicazioni più complesse, nel settore…
Subacqueo >
Ottieni un motion affidabile a profondità fino a 6.000 metri e in acque salate, dolci o reflue, senza la necessità di proteggere i motori con complessi e costosi contenimenti esterni o guarnizioni.Pneumatici e materie plastiche >
Per una guida perfetta occorre che gli pneumatici siano perfettamente uniformi ed equilibrati. Per questo motivo i costruttori si affidano alle soluzioni di azionamento Kollmorgen.Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.