Salta al contenuto principale

Robot mobili per ospedali >

Il sistema AGV dell'ospedale Herlev in Danimarca utilizza la navigazione naturale.

Comau – AGV – Primo AGV Comau: una soluzione flessibile per la fabbrica 4.0 >

Il colosso torinese sceglie KOLLMORGEN come partner AGV

Smart Mobile Robots di Philips >

Asti ha implementato un sistema AGV per Philips a Valladolid (Spagna) che utilizza la tecnologia Kollmorgen di prossima generazione.

MEQuadrat - Tavola Rotante - Per dare un orientamento ai materiali >

Casi di successo: L’azienda svizzera MEquadrat AG costruisce banchi di prova utilizzando la tecnologia di asservimento decentralizzata di KOLLMORGEN.

Buehler - Pre-Ferment Application - La perfezione dal forno alla tavola >

Per la biga c’è il JetMix di Bühler / Maggiore igiene grazie ai servomotori in acciaio inossidabile di KOLLMORGEN

Swiss Can Machinery - Filling Application - Tutt’altro che banale: confezionare il latte in polvere >

Per Swiss Can Machinery la tecnologia scalabile e le interfacce funzionali sono essenziali / Azionamenti per applicazioni igieniche di KOLLMORGEN

OMET - Flexographic Printing Machine - Flessibilità e innovazione per la Massima Qualità di Stampa >

Servoazionamenti decentralizzati AKD-N e motori CDDR by Kollmorgen sono l’anima dell’innovativa XFlex X5 OMET, una soluzione di printing con il miglior rapporto investimento-risultato sul mercato della stampa a banda stretta di etichette e…

Robot mobili (AGV) in ospedale >

The new navigation technology simplifies the expansion of systems since no changes are needed in the infrastructure.

C.M.C. srl - Printing and Packaging Machine - Un Servizio di Press Mailing coi Fiocchi >

La decentralizzazione per un risparmio di spazio e materiali

Todema - Printing Machine - Per una decorazione automatizzata >

Servomotori CDDR e motion controller AKD PDMM per un’accurata laccatura di tappi a vite

Mezit Technology - Macchina per la stampa digitale industriale prodotta per la prima volta in Turchia >

La tecnologia Kollmorgen ha permesso di velocizzare il processo di stampa digitale

Zinser - All-Purpose Flame-Cutting Machine - Una soluzione perfetta >

Per la lavorazione dei metalli Zinser punta sulla servotecnologia di Kollmorgen per il taglio CNC