Salta al contenuto principale

Mai più senza sensori: come preservare gli attuatori lineari >

Una specifica spesso indica la corsa  necessaria per l'applicazione. Di frequente accade che le unità si danneggino per la mancata osservanza di un semplice requisito indicato nel manuale di installazione. Le migliori pratiche suggeriscono…

Riflessione sui rapporti di inerzia >

Quando un carico è azionato direttamente dal motore non si parla di inerzia riflessa. Si ritiene infatti che i carichi ad azionamento diretto non abbiano per loro natura un'inerzia riflessa. Alcuni si spingono oltre ed affermano che non occorre…

Motori (per perforazione) ad alta temperatura >

Sono molte le energie [scusate il gioco di parole, era voluto] spese da Kollmorgen per la progettazione dei motori per perforazione ad alta temperatura della nuova generazione.La tecnologia disponibile sul mercato è sostanzialmente la stessa fin dai…

Evoluzione di Kollmorgen - Parte 3 >

Mentre il nostro Fredrick Kollmorgen si occupava di tutte queste cose, in Germania nasceva e cresceva un altro futuro immigrato di nome Hugo Unruh. All'incirca coetaneo di Otto, il figlio di Fredrick, Hugo visse le dure condizioni del dopoguerra in…

Problemi di cogging e ondulazione di coppia >

I problemi di cogging e ondulazione di coppia sono piuttosto comuni e spesso difficili da risolvere.   La coppia di coggingè definita come l'attrazione/interazione tra i poli magnetici e i denti (struttura in acciaio) delle lamine…

Evoluzione di Kollmorgen - Parte 2 >

Prima di lasciare l'Europa Fredrick divenne padre di un bimbo, Ernest Otto.Sarebbero seguite poi due bambine, Hildegard et Dorthea.Attingendo a vari registri sono riuscito a mettere insieme solo qualche informazione relativa ai primi anni del '900.…

Perché così tanto acciaio inossidabile? >

Le applicazioni per ambienti di lavaggio possono essere piuttosto complesse. In primo luogo vi sono requisiti di lavaggio a cui le macchine di lavorazione degli alimenti devono conformarsi.. Quando cucinate a casa vostra siete certamente pieni di…

Evoluzione di Kollmorgen - Parte 1 >

Nei prossimi mesi pubblicheremo una serie di interventi sull'evoluzione di Kollmorgen, dalle umili origini fino ad oggi. Seguiteci in questo viaggio per conoscere i visionari che hanno fondato la nostra società. Torniamo indietro nel tempo: siamo…

Chi ha paura di montare un motore frameless? >

Non c'è davvero nulla da temere quando si utilizzano servomotori frameless ad alte prestazioni nella progettazione di una macchina. Molti ingegneri si preoccupano dei "vuoti d'aria" e della "concentricità" quando si parla di servomotori frameless: ma…