Salta al contenuto principale

Gli AGV nel nuovo panorama industriale >

Le industrie manifatturiere di prossima generazione si trovano ad affrontare nuove sfide. Che ruolo possono giocare i veicoli a guida automatica?

Azionamento diretto o trasmissioni meccaniche nelle attrezzature da laboratorio >

In molti post di Blog in Motion abbiamo parlato degli azionamenti diretti e dei loro numerosi vantaggi in termini di prestazioni. Ma avete mai considerato il grande risparmio che potete ottenere sui costi del ciclo di vita utilizzando l'approccio ad…

8 suggerimenti per ridurre o eliminare i disturbi causati da interferenze elettromagnetiche EMI >

Con rumore ci riferiamo al rumore delle interferenze elettromagnetiche (EMI). Ci sono 8 fasi chiave da considerare quando si cerca di eliminare i problemi di rumore EMI. Seguendo queste linee guida, è molto meno probabile che si verifichino problemi…

La storia dei motori passo-passo >

Si è discusso molto su chi abbia creato il motore passo-passo o per lo meno il motore industriale 1.8° che conosciamo oggi. Le due principali aziende coinvolte nella progettazione sono Superior Electric, sita originariamente a Bristol…

Suggerimenti sulla configurazione sicura del vostro sistema a motore lineare >

I motori lineari svolgono un ruolo importante nell’erogare un azionamento diretto molto preciso e robusto in varie applicazioni ad alte prestazioni. Per raggiungere i massimi livelli di prestazioni, il sistema a motore lineare deve essere messo in…

TCP Modbus con AKD rispetto ai bus di campo >

A differenza delle comunicazioni con bus di campo che sono solo supportate da modelli particolari di servoazionamenti AKD, la comunicazione Modbus TCP è supportata da tutti i modelli AKD. Se avete un semplice azionamento "analogico", un azionamento…

Movimento integrato per la robotica leggera >

L'utilizzo della robotica nel settore manifatturiero rappresenta attualmente un fatturato di 5 miliardi di dollari che è destinato a crescere a 20 miliardi di dollari (Fonte: A Roadmap for U.S. Robotics, From Internet To Robotics -…

Decalogo per un design igienico >

L'American Meat Institute (AMI, Istituto americano per la carne) ha pubblicato nel 2008 una scheda relativa al design delle attrezzature igieniche destinata ai costruttori di macchine OEM alla ricerca di soluzioni per il mercato della lavorazione e…

Gamma di retroazioni: dispositivo a effetto Hall (parte III) >

Tra i dispositivi di retroazione più semplici e meno costosi vi sono i sensori a effetto Hall. Si tratta di dispositivi di intercettazione digitali che rilevano la presenza di campi magnetici. Realizzati in materiale semiconduttore, sono robusti,…

Reti Ethernet semplificate >

La configurazione di una rete Ethernet può essere frustrante se non si conoscono le basi. Una rete è solo il collegamento di comunicazione tra due o più dispositivi come computer, PLC, azionamenti, HMI, sensori, telecamere ecc., ossia…

Retroazione: la scelta giusta fa la differenza - parte II >

Nel precedente post di questa serie, abbiamo imparato che la selezione di un dispositivo di retroazione è fondamentale per applicazioni che necessitano di un movimento preciso e che anche la posizione è rilevante. Il post di oggi tratta…

Sfruttate meglio il vostro denaro: elettricità invece di idraulica nei sistemi per gas e petrolio >

Un fattore chiave dell’attuale tendenza a utilizzare sempre di più motori elettrici nelle applicazioni destinate a sistemi per petrolio e gas è la capacità dei sistemi di azionamento elettrico di migliorare sostanzialmente l'affidabilità del sistema,…