Skip to main content

Aufbauend auf dem Kurs zur AKD BASIC Setup werden in dieser Sitzung die wichtigsten Schleifen behandelt: If…Then…Else, For…Next, und Select…Case. In dieser Sitzung geht es um die Einbettung einer Schleife in eine größere Routine, die Verwendung von When-Anweisungen und die Programmierung eines Interrupts.

Sie werden lernen, wie man Folgendes umsetzt:

  • Strategien zur Einbinden von Schleifen innerhalb von Schleifen
  • Techniken zum Erstellen komplexer Bewegungen
  • Verfahren zum Unterbrechen oder Verlassen einer Schleife

*(In Kombination mit dem AKD Basic Setup-Kurs für ein umfassendes Kurserlebnis)*

AKD BASIC Mentor-Sitzungen: AKD BASIC Programmieren von Schleifen für Fortgeschrittene

AKD BASIC

Über den Referenten

Joshua Arce, Kollmorgen
Joshua Arce

Joshua ist Anwendungsingenieur und arbeitet mit Kunden aus der Robotik, der industriellen Automatisierung, der Luft- und Raumfahrt und anderen Branchen zusammen. Mit seinem umfassenden Verständnis der Technologien und Produkte, die Kollmorgen anbietet, ist er in der Lage, Kunden bei der Entwicklung von Komplettlösungen auf Systembasis zu unterstützen. Dabei analysiert er die Auswahl von Motoren und Antrieben, um optimale Effizienz, Leistung, Herstellbarkeit und Kosten entsprechend den spezifischen Anforderungen der Anwendung zu erreichen. Joshua hat einen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau mit Schwerpunkt Robotik und Mechatronik von der Virginia Tech.